Variador de RA EtherNet/IP
Variador de RA EtherNet/IP
admite la importación de etiquetas en los modos en línea y fuera de línea.Etiquetas de controlador
El controlador Logix admite tanto formatos de archivo
L5X
como ACD
para importar etiquetas en el modo fuera de línea. El formato de archivo de las etiquetas exportadas depende del controlador. Consulte el Manual de referencia de importación/exportación de controladores Logix 5000™
, publicación 1756-RM014A
.Para cada
Add-On Instruction
, se crea una estructura que contenga los datos locales. La estructura importada está asociada a un vínculo dinámico de tipo Input/Output
. Puede administrar los bloques de funciones de Add-On Instruction
como si fueran un tipo de datos declarado por el usuario.
IMPORTANTE:
Es responsabilidad del diseñador establecer las restricciones necesarias sobre los controles que corresponden a los miembros que se declaran en
ADD-ON
como Read Only
u Output Parameters
.Controladores compatibles
- El variador RA EtherNet/IP admite estas familias de controladores:
- ControlLogix®5560
- Compact GuardLogix®5560
- 1769-L35E y 1769-L32ECompactLogix™
- 1769-L35CRCompactLogix™
- 1768CompactLogix™
- 1768Compact GuardLogix®
- ControlLogix®5570
- GuardLogix®5570
- CompactLogix™5370
- ControlLogix®5580
- CompactLogix™5380
- Compact GuardLogix®5370
- GuardLogix®5580
- Compact GuardLogix®5380
- CompactLogix™5480
OBSERVACIÓN:
El variador es compatible con las versiones de firmware de Logix v20, v24, v28 y posteriores. Sin embargo, no todos los controladores y familias de controladores son compatibles con todas las versiones de Logix.
OBSERVACIÓN:
- 5560 Redundancy v20 solo admite el intercambio de direcciones IP.
- 5570 Redundancy v20 y superior solo admite el intercambio de direcciones IP.
- 5580 Redundancy v33 y superior solo admite el intercambio de direcciones IP.
Variables de controlador
La categoría de
Controlador
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con el controlador EtherNet/IP de Rockwell Automation. Enlace estas variables a objetos de su proyecto para mostrar información de estado del controlador.Variable | Tipo | Definición | Lectura/Escritura | Reinicio requerido |
|---|---|---|---|---|
Elementos de datos activos | UInt32 | Número de elementos de datos activos que se están leyendo del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Contador de actividades | UInt32 | Número de paquetes de comunicación recibidos del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Número de catálogo | String | Número de catálogo leído del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Nombre del controlador | String | Nombre del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Elementos de datos con fallos | UInt32 | Número de elementos de datos activos que actualmente no se pueden leer del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Revisión principal | UInt32 | Versión principal del firmware del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Revisión menor | UInt32 | Versión menor del firmware del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Modo | String | Modo de funcionamiento del controlador. Los modos son Ejecución, Programa, Fallo, Ejecución remota y Programa remoto. | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Bloques optimizados | UInt32 | Número de bloques de datos optimizados enviados entre el controlador y el dispositivo HMI | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Ruta de acceso | String | Ruta de comunicación con el controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Presente | Boolean | Indica si el controlador está en la red | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Código del producto | UInt32 | Código de producto leído del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Tipo de producto | UInt32 | Tipo de producto leído del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Fallos mayores recuperables | Boolean | Indica si el controlador ha detectado un fallo mayor recuperable | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Fallos menores recuperables | Boolean | Indica si el controlador ha detectado un fallo menor recuperable | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Modo Ejecución | Boolean | Indica si el controlador está en modo Ejecución | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Sincronizado | Boolean | Indica si los datos del controlador están sincronizados con los de la aplicación en tiempo de ejecución | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Estado de sincronización | String | Estado de sincronización del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Fallos mayores no recuperables | Boolean | Indica que el controlador ha detectado un fallo mayor no recuperable | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Fallos menores no recuperables | Boolean | Indica que el controlador ha detectado un fallo menor no recuperable | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Proveedor | UInt32 | Código de proveedor leído del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Comunicación
Para establecer una comunicación con un controlador Logix, especifique la propiedad . Para obtener más información, consulte Configurar un variador de comunicación.
Ruta
del objeto Estación
correspondiente en el siguiente formato: IP_Address
\Backplane\Chassis_Slot_Number
CONSEJO:
El módulo de procesamiento perimetral incorporado 1756-CMEE admite el siguiente formato para acceder a las etiquetas del controlador directamente desde la placa base, sin conectividad EtherNet/IP.
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
Compatibilidad con los módulos de comunicación Ethernet
No se puede usar el módulo de puente 1756-ENET EtherNet/IP con el
Variador de RA EtherNet/IP
.Entregue su opinión