Loading
CASO PRÁCTICO
Recent ActivityRecent Activity

Evoluciones tecnológicas y expansión del mercado sustentadas por la automatización

MG Tech considera a Rockwell Automation como un proveedor clave, no solo por la tecnología, sino también por el apoyo al mercado norteamericano.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Equipo de envasado MG Tech

Con sede en Les Achards, Vendée, en Francia MG Tech, fundada en 2004, explica que la destreza de sus empleados, apasionados por su profesión, ha sido fundamental para la expansión y el crecimiento de la empresa; el CEO Eric Gautier señala que esto se respalda con una investigación constante sobre la calidad y el rendimiento industrial.

Según Charles Girault, desarrollo comercial de MG Tech: “Ofrecemos una amplia gama de equipos de envasado para productos secundarios y terciarios, incluidas máquinas de envoltura, máquinas de envasado en cajas, formadoras de cajas, encajadoras y paletizadoras. También podemos proporcionar líneas de envasado industrial completas, que incluyen diferentes funcionalidades, para que nuestros clientes puedan adaptar sus líneas de producción a las necesidades industriales.”

Con este impresionante portafolio tecnológico, la empresa atiende a una amplia gama de mercados, incluyendo lácteos, panadería, confitería, postres, productos frescos, té, café, carne, alimentos para mascotas, cosméticos y abarrotes en general.

Uno de los productos más vendidos de la empresa es su Wrap-Around Case Packer, disponible en modelos secuenciales o continuos. “El ADN del empacador de MG Tech es diferente al de sus competidores”, explica Girault. “Tomamos los productos tal como llegan y, en la medida de lo posible, los seleccionamos individualmente —respetando la integridad del producto al mantener el contacto físico al mínimo absoluto— usando robots y cargándolos directamente en las cajas sin una fase de agrupamiento, un principio de diseño que hace que nuestras empacadoras de cajas no solo sean muy fáciles de operar, sino también rápidas para cambiar entre lotes/formatos, sin el uso de herramientas.”

A muchos de sus clientes les interesará la nueva Paletizadora Cobótica de la empresa, que realiza la paletización de bandejas abiertas de hasta 30 kg en tarimas Euro o estadounidenses. Gracias a su eje vertical adicional, las bandejas se pueden apilar en tarimas de hasta 2500 mm. Girault explica: “Nuestra Paletizadora Cobótica ofrece a nuestros clientes mayor flexibilidad en un espacio más reducido, lo que la hace ideal para quienes buscan una solución que les ayude a pasar de la paletización manual a la automática.

“Utilizamos robótica y sistemas de visión en todas nuestras máquinas para la carga y en ocasiones para la formación y cierre de cajas”, añade Girault. “Y para mantener la máxima productividad, hemos desarrollado nuestros propios robots —poliactuados y robots delta de 3, 4 o 5 ejes—. También hemos desarrollado sólidas alianzas con proveedores de robots y cobots, incluyendo a Fanuc.”

Fanuc forma parte de la Rockwell Automation PartnerNetwork™ como Strategic Alliance Partner.

En este sentido, Rockwell Automation ha sido clave para MG Tech, no solo por desarrollos tecnológicos específicos, sino también para la expansión de la empresa en el mercado norteamericano. Una de las características clave que MG Tech valora es la arquitectura abierta utilizada por las soluciones de automatización.

MG Tech no hace “cajas negras”, exclama Girault. “Hacemos que nuestros programas sean accesibles a los usuarios finales para que sus técnicos y operadores tengan fácil acceso para modificar los parámetros, todo lo cual es posible gracias a una interfaz fácil de usar en todas las E/S y servoejes. Los nuevos formatos deben ser fáciles de crear, no difíciles.”

La conectividad que brinda la solución de automatización también respalda la nueva plataforma IN USE de MG Tech, que se entrega con todas las máquinas nuevas. “IN USE permite a nuestros clientes acceder a un área de chat con nuestro departamento de servicio, así como visibilidad de la documentación actualizada de la maquinaria. Además de esto, también ofrece una función de monitoreo opcional, que se puede utilizar para registrar datos de producción y eficiencia para la creación de rutinas de mantenimiento predictivo. Las máquinas también están equipadas con un sistema de telemantenimiento, que utiliza cámaras colocadas en posiciones estratégicas dentro de la máquina para registrar eventos cuando ocurren.

“Hemos trabajado con Rockwell Automation durante muchos años”, concluye Girault. “Es un actor importante en el mercado de alimentos y tiene una sólida red global, lo que nos ha ayudado en nuestra incursión en el mercado norteamericano.”

Descubra cómo podemos ayudarle a desarrollar capacidades inteligentes. Visite nuestro portal inteligente aquí. 

Publicado 4 de mayo de 2023

Temas: Constructores de equipos y máquinas Alimentos y bebidas Ciencias biológicas
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left Evoluciones tecnológicas y expansión del mercado sustentadas por la automatización
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.