Loading
CASO PRÁCTICO | Transformación digital

Aplicación en profundidad de la simulación digital para crear un motor de aceleración de “depuración virtual” para la fabricación inteligente de logística

Con la asistencia de la depuración virtual Emulate3D™ de Rockwell Automation, una empresa líder en robótica mejora su eficiencia e inteligencia de depuración

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Brazo robótico de alta precisión avanzado dentro de una fábrica de electrónica brillante. Instalación de componentes en la tarjeta de circuitos. Industria de producción de dispositivos electrónicos. Línea de ensamblaje de PCB moderna totalmente de automatización.
Logotipo de SIASUN

Fundada en 2000, Shenyang SIASUN Robotics Automation Co., Ltd. (en adelante, “SIASUN”) es una empresa de alta tecnología que cotiza en bolsa y se centra en la tecnología robótica y las soluciones de fabricación inteligente. Con un equipo nacional de I+D e innovación, SIASUN está comprometida con la innovación independiente y ha sido responsable de más de 100 “primeros de la industria” en el campo de la robótica en China. Como base nacional de industrialización robótica, SIASUN se enfoca en la fabricación inteligente y proporciona un apoyo central completamente sistemático para las actualizaciones industriales, creando una cadena de valor de la industria completa que integra tecnologías centrales independientes, piezas y componentes centrales, así como productos centrales y soluciones del sistema industrial.

Desafío
  • La geometría dinámica y el impacto de los bordes interactúan en el mundo físico, lo que dificulta alcanzar los objetivos de diseño
  • La depuración eléctrica tradicional consume mucho tiempo, requiere mucha mano de obra y es costosa
  • Existe una falta de enfoques de verificación simples, eficientes y de bajo costo en el diseño de sistemas
Soluciones
  • Plataforma de simulación digital Emulate3D
Logros
  • Se verifican los programas de espacio de carga y de evitación de obstáculos
  • Se evitan la geometría dinámica irracional y los impactos de los bordes
  • Se mejora la eficiencia de depuración en planta para facilitar el intercambio técnico interno
  • Se mejora la confianza y la satisfacción del cliente, lo que ayuda a la expansión del mercado

Desafío

Actualmente, las tecnologías de inteligencia digital comprobadas han llegado y fomentado la innovación en muchos segmentos de la industria. En el campo de la integración de robótica y logística, la aplicación en profundidad de las tecnologías representadas por la simulación de gemelo digital ha mejorado significativamente la eficiencia de la empresa en el diseño, la puesta en marcha y las operaciones.

A lo largo de los años, SIASUN Robotics Automation Co., Ltd. (en adelante, "SIASUN Robotics") ha sido responsable de muchos proyectos de referencia para usuarios líderes nacionales y extranjeros en diversas industrias, gracias a sus soluciones líderes de robots móviles y almacenamiento y logística inteligentes. En el proceso crítico de depuración eléctrica, la empresa aprovecha la plataforma de simulación digital Emulate3D™ de Rockwell Automation, lo que abre la puerta a la "depuración virtual".

Soluciones

Simulación de gemelo digital: una mejor solución para la depuración eléctrica

Hoy en día, la producción moderna requiere una gran cantidad de equipos de automatización, mientras que la instalación y depuración tradicionales requieren que los ingenieros mecánicos, eléctricos, de automatización y otros trabajen juntos en planta en el taller, lo que consume mucho tiempo y mano de obra. Esto no solo es costoso, sino que el tiempo de entrega también es muy largo cuando se intenta resolver los problemas que surgen durante la fase de depuración. El desafío que enfrentan muchas empresas hoy en día es cómo verificar las soluciones de diseño del sistema de una manera simple, intuitiva, eficiente y rentable.

En el campo de la integración logística, la mayoría de las empresas siguen utilizando la depuración eléctrica tradicional, que cada vez resulta más difícil para satisfacer la demanda del mercado de respuesta ágil y aplicaciones complejas. Tomando como ejemplo a SIASUN Robotics, su anterior sistema de transportadores de rodillos de caucho utilizaba una solución de prevención de colisiones de carga para garantizar el posicionamiento preciso de la carga con la ayuda del retardo de paro por colisión. Sin embargo, debido a la estructura irregular de los estantes, muchas geometrías dinámicas complejas e impactos de bordes interactúan en el mundo físico, lo que dificulta alcanzar los objetivos de diseño, y la depuración tradicional no pudo verificar rápidamente los programas de prevención y cálculo del espacio de carga.

Afortunadamente, la aplicación en profundidad de la tecnología de gemelo digital en los últimos años ha ampliado el alcance de la simulación mecánica tradicional y ha prestado más atención a la función de “depuración virtual”. En general, gracias a la “depuración virtual”, se puede completar el diseño auxiliar y verificar la lógica del programa, la interferencia de acción y el proceso de producción antes de que el equipo se coloque en planta. Esto no solo reduce el tiempo y el costo de depuración, sino que también permite a las empresas identificar oportunidades de mejora potenciales, haciendo que el equipo sea aún mejor en términos de automatización y otras funciones.

Mientras tanto, la “depuración virtual” ha aumentado la proporción de uso de software en el proceso de depuración eléctrica, lo que refleja la tendencia actual de fabricación inteligente, y se ha convertido en un área única para que SIASUN Robotics mejore su competitividad digital.
 

El software de simulación sobresaliente facilita avances en tres pasos

En respuesta a las dificultades que enfrentan las fábricas para verificar un gran número de programas de sistema de automatización no estándar, SIASUN Robotics ha optado por trabajar con Rockwell Automation con el objetivo de completar su actualización digital e inteligente con la ayuda de Emulate3D, el principal software de simulación eléctrica.

Durante la implementación del proyecto, Rockwell Automation adopta un enfoque de tres pasos para realizar la depuración virtual de manera eficiente y con alta calidad:

① Construcción de modelo real: Como es bien sabido, el resultado final de la depuración virtual se ve directamente afectado por la precisión del modelo de simulación. Por lo tanto, en la sesión de modelado, para lograr un efecto realista, el equipo del proyecto ha construido un modelo mecánico real de la apiladora y otros sistemas utilizando Emulate3D en función de los ajustes de dimensiones (longitud, ancho, alto) y la disposición de las estanterías.

Es bien sabido que Emulate3D admite la importación y exportación de muchos archivos en formato 3D convencionales. El modelo también puede dividirse jerárquicamente en función de los atributos de acción y simplificarse mediante la fusión de objetos estáticos, lo que proporciona una gran comodidad para la futura edición del cliente.

② Adición de acción: Para una mejor conexión con el PLC, se pueden crear scripts personalizados e interfaces de datos para el modelo importado mediante el lenguaje gráfico QuickLogic del software Emulate3D. De estos, las señales de salida en planta del cliente implican principalmente conmutación de alta y baja velocidad del elevador, control de posición de la apiladora, etc., mientras que las señales de entrada implican retroalimentación de final de carrera del elevador, retroalimentación de posición de la apiladora, etc.

Gracias al eficiente sistema de desarrollo de Emulate3D y a los sencillos pasos de operación, SIASUN Robotics completa el mapeo de datos y lógica más rápido, lo que también sienta una base sólida para implementar la función de depuración virtual de forma rápida y precisa.

③ Depuración virtual: Tras completar la adición de acciones, el equipo del proyecto conecta el modelo de simulación creado por el software a los PLC del transportador y la apiladora, respectivamente, para simular las acciones de entrada y salida mediante la interacción entre cada PLC y el modelo. Mientras tanto, el equipo programa más acciones humanas mediante puntos de aprendizaje para especificar las posiciones objetivo de los movimientos de desplazamiento y de brazos para realizar acciones como caminar, transportar mercancías y pulsar botones.

El proyecto se encuentra actualmente en la fase de operación de prueba. Con el potente rendimiento de Emulate3D y los servicios de implementación de ingeniería profesional de Rockwell Automation, SIASUN Robotics verificó con éxito sus programas de cálculo y prevención de espacio de carga en la computadora, evitando así la geometría dinámica irracional y los impactos de los bordes, y haciendo que la depuración en planta sea más eficiente.

Logros

Eficiente, fácil de usar y escalable, lo que permite un avance digital

A lo largo de los años, el software de simulación digital Emulate3D de Rockwell ha ganado la preferencia de las principales empresas de sectores como la logística, el acero, la industria farmacéutica, los OEM y otros, gracias a su amplia biblioteca de componentes de equipos, su práctica funcionalidad de depuración de control electrónico virtual, su tecnología de realidad virtual líder, su representación realista de detalles y sus flexibles capacidades de desarrollo secundario.

Gracias a los excelentes modelos de alta precisión creados por Emulate3D, SIASUN Robotics puede recrear geometría dinámica compleja del mundo real e impactos de borde sin utilizar ningún hardware físico y completar de manera eficiente las pruebas, la depuración y la optimización del código de la aplicación. Además, Emulate3D también es compatible con una variedad de protocolos de comunicación convencionales y PLC de diversas marcas. Con la biblioteca incorporada de herramientas generales y componentes de equipos extensos, y lenguajes de programación generales como JS y QuickLogic, SIASUN Robotics puede completar el modelado y el desarrollo secundario de manera más eficiente, ahorrando tiempo y esfuerzo significativos. Para industrias como la logística, que tienen requisitos exigentes para los ciclos de entrega, esto puede desbloquear el valor de la “depuración virtual” en mayor medida.

Como empresa líder en la industria de servicios de fabricación, Rockwell Automation siempre ha estado y sigue comprometida a ayudar a las empresas chinas a adoptar la tendencia de la digitalización y a mejorar aún más su competitividad principal en los mercados extranjeros. Hoy, con base en el potente hardware de gemelo digital de Emulate3D, SIASUN Robotics puede mostrar sus soluciones inteligentes de almacenamiento y logística a más socios y clientes en forma de atractivas e intuitivas animaciones 3D en grandes exposiciones nacionales y extranjeras, lo que contribuye en gran medida a generar confianza en los clientes y a mejorar la satisfacción, así como a expandir el mercado en el futuro.

En el futuro, con la mejora continua de la precisión y la velocidad de los modelos virtuales digitales, Rockwell Automation seguirá añadiendo más funciones para SIASUN Robotics, incluido el desarrollo y el mantenimiento de sistemas de monitoreo en tiempo real en 3D, así como la capacitación virtual para los operadores. Al mismo tiempo, Rockwell Automation también empoderará a más empresas en segmentos industriales con tecnologías digitales e inteligentes para ayudarlas a adoptar un futuro de desarrollo de alta calidad.

Publicado 1 de marzo de 2024

Temas: Optimize Production Empower People Accelerate Digital Transformation Drive Sustainability Transformación digital Semiconductores Emulate3D Gemelo digital
Suscribirse

Le invitamos a suscribirse al boletín informativo de Rockwell Automation. Le enviaremos las noticias más recientes, ideas líderes e información de vanguardia a su correo electrónico.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left Aplicación en profundidad de la simulación digital para crear un motor de aceleración de “depuración virtual” para la fabricación inteligente de logística
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.