Loading
CASO PRÁCTICO
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation ayuda a Mead Johnson Nijmegen a preparar para el futuro su cocina de limpieza en el lugar en la planta de fórmula para bebés.

La planta de Mead Johnson en los Países Bajos implementa una nueva solución de cocina y control CIP para reemplazar el hardware y el software obsoletos. La arquitectura integrada escalable la prepara para el futuro.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista de la planta de Mead Johnson en Nijmegen, Países Bajos

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció hoy que ha trabajado en estrecha colaboración con Actemium y Milkron para implementar una nueva cocina de limpieza en el lugar (CIP) y arquitectura preparada para el futuro en Mead Johnson Nijmegen, una empresa líder en nutrición para bebés e infantes.

La infraestructura existente de la empresa en su planta de los Países Bajos estaba llegando al final de su ciclo de vida, con algunos componentes que se estaban volviendo obsoletos, por lo que Mead Johnson Nijmegen buscaba reemplazarla con una solución contemporánea.

La planta produce nutrición infantil superpremium para abastecer a la Gran China, el mercado más grande del mundo. Como ocurre con todos los alimentos, la limpieza y la higiene son primordiales, por lo que las pautas de limpieza son increíblemente estrictas, lo que da lugar a prácticas de higiene extremadamente exhaustivas.

Además del suministro de la solución de control, la función de Rockwell Automation incluyó la ingeniería de hardware, los esquemas eléctricos, el suministro de paneles de control y la redacción de Functional Design Software (FDS), seguido de pruebas, puesta en marcha y servicio postventa.

Milkron, parte de Krones AG de Alemania, diseñó el nuevo proceso CIP de acuerdo con la especificación de requisitos del usuario (URS), teniendo en cuenta que estas instalaciones de proceso debían integrarse de manera transparente en el proceso de producción existente.

Según Pierre Teszner, vicepresidente regional de ventas para Europa Central en Rockwell Automation: "Los procedimientos de limpieza, especialmente los de nutrición infantil, deben controlarse, registrarse y analizarse con mucha precisión. Este tipo de atención al detalle solo puede lograrse realmente mediante sistemas de automatización estrechamente integrados, controlados por una solución de software robusta. La empresa y esta planta estandarizan en Rockwell Automation, por lo que la integración transparente con otros sistemas nunca iba a ser un problema".

Actemium, que forma parte de Vinci y es un integrador de sistemas de nivel oro en la PartnerNetwork™ de Rockwell Automation en los Países Bajos, trabajó estrechamente y de manera eficaz con Rockwell Automation para lograr el resultado deseado.

Adriaan van de Ven, gerente de clientes de Actemium, explicó: "Cualquier entorno basado en alimentos atrae una atención especial en lo que respecta a la higiene, por lo que la planta CIP que diseñamos y pusimos en marcha debe exhibir características mecánicas especializadas y funcionalidades operativas, incluido el despliegue de sistemas de control avanzados. En este caso, también era necesario minimizar las interrupciones, lo que se abordó mediante el despliegue de un código de biblioteca prevalidado, que aceleró significativamente el diseño, la instalación, la puesta en marcha y la integración".

Olaf Drewelowsky, gerente de ventas internacionales de Milkron, añadió: "Desde la planificación hasta la instalación y la entrega: el enfoque durante todo el curso del proyecto fue transformar el antiguo CIP en un nuevo CIP de acuerdo con los últimos estándares y requisitos, con un aspecto familiar para los operadores. Otro gran desafío fue el tiempo improductivo limitado disponible para la conmutación al nuevo sistema CIP. Pero todo esto fue posible gracias al buen trabajo en equipo de todas las partes involucradas y a los preparativos exhaustivos previos a la conmutación y la reactivación".

Levi Pattiasina, gerente de proyectos de Mead Johnson Nijmegen, concluyó: "Nuestro objetivo principal era abordar la obsolescencia. Se han logrado algunas pequeñas mejoras de rendimiento, pero el objetivo aquí era garantizar que nuestras instalaciones estuvieran preparadas para el futuro. Todos los equipos de ingeniería trabajaron bien juntos y recibimos un gran apoyo de Milkron y Actemium, de su experimentado equipo de ingenieros. Estamos muy satisfechos con la nueva instalación".

Obtenga más información sobre las soluciones de arquitectura integrada disponibles de Rockwell Automation aquí.

Acerca de Actemium

Actemium, parte de Vinci Energies, es una poderosa red mundial 100% dedicada al proceso industrial. Está compuesta por 400 unidades de negocio ubicadas en 42 países de todo el mundo. La red de la marca es una red multidisciplinaria, capaz de ofrecer servicios personalizados en múltiples técnicas, múltiples sitios o múltiples países.

Los 22000 expertos de Actemium trabajan para ofrecer una gama de soluciones y servicios seguros y sostenibles en todo el ciclo de vida industrial. En sus operaciones diarias, Actemium se apoya en su potente experiencia en sistemas de redes en cada proceso para proporcionar soluciones llave en mano.

Acerca de Milkron

Milkron, parte de Krones AG, con enfoque en la industria de productos lácteos y alimentos líquidos, trabaja con sus empleados especializados en soluciones para procesar y utilizar materias primas valiosas de la mejor manera posible. Milkron forma parte del gran grupo de procesamiento Krones con una red de empresas de ingeniería de procesos a nivel mundial y fabricante de componentes estándar para la industria alimentaria. Desde la planificación de la fábrica hasta el diseño de todos los componentes, unidades y líneas, hasta la entrega e instalación, la automatización y la puesta en marcha, Milkron puede proporcionar todo lo que necesita de una sola fuente. Milkron se considera un integrador de sistemas capaz de construir líneas de producción con equipos propios o incluso de terceros para satisfacer los requisitos individuales del cliente.

Publicado 27 de marzo de 2023

Temas: Integrated Architecture Alimentos y bebidas

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left El hardware de Rockwell Automation impulsa limpieza en el lugar (CIP) en una planta de fórmula para bebés
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.