Loading
Caso de estudio | Minería
Recent ActivityRecent Activity

ReThink Milling innova hacia una minería cero residuos

En una iniciativa pionera, ReThink Milling une a más de una docena de líderes de la industria minera en investigación y desarrollo compartidos para impulsar la sostenibilidad.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
equipos de minería molienda molinos de bolas en serie
 

Gillian Holcraft es gerente de innovación en el Consejo de Innovación Minera de Canadá (CMIC). El consorcio de operadores e innovadores se formó para reducir la huella ambiental de la industria minera en un 50 % para 2027, con un enfoque en energía, agua y desechos.

La minería consume hasta un 6 % de la energía mundial, de la cual un 50 % se utiliza para moler el material en partículas más pequeñas, un proceso llamado conminución. Sin embargo, han pasado más de dos décadas desde el último avance en equipos de molienda. Eso está a punto de cambiar, ya que los miembros de CMIC están en una búsqueda para ReThink Mining.

Ver el video

 
VIDEO
ReThink Milling innova hacia una minería cero residuos

En una iniciativa pionera, ReThink Milling une a más de una docena de líderes de la industria minera en recolección de datos y desarrollo compartidos para impulsar la sostenibilidad.

 
gillian holcroft presidenta rethink milling inc

 

Gillian Holcraft

Gerente de innovación en CMIC y directora general de ReThink Milling

La voz del cliente impulsa la innovación

“Se sabe que la industria minera es muy conservadora. Estamos reuniendo a la industria para desarrollar conjuntamente una tecnología disruptiva que nunca podría ser desarrollada por una sola empresa”, dice Gillian. Los miembros del consejo proporcionan “expertos en tecnología y perspectivas. Nos están diciendo qué quiere adoptar el mercado, algo completamente nuevo y diferente”.

A través del CMIC, la voz del cliente impulsa la innovación en la industria.

“Cuando se trabaja en equipo, la innovación ocurre a la velocidad de la confianza”, dice Gillian. “Se habla de problemas reales y de lo que se necesitará para incorporar la tecnología y realmente acabar usándola”.

Tecnología de molienda nueva y revolucionaria

El CMIC tiene varios proyectos interesantes en marcha, entre ellos el desarrollo del Conjugated Anvil Hammer Mill (CAHM) y la plataforma MonoRoll. Juntas, estas dos máquinas tienen el potencial de reducir el consumo de energía en un 65 % en comparación con el proceso de conminución actual. Otro beneficio es que esta nueva tecnología revolucionaria eliminará la necesidad de molinos de trituración secundarios, equipos y transporte relacionado.

“Como no utilizamos bolas de acero convencionales como medios de molienda, no tendremos que producirlas ni enviarlas. Eso representa una gran reducción de emisiones de carbono de tipo Alcance 3”, explica Gillian. “No solo vamos a reducir el consumo de energía, sino que también simplificaremos las hojas de flujo y reduciremos los costos de todo el proceso de molienda”.

La recolección de datos es clave para la comercialización

Las pruebas iniciales de la máquina han mostrado resultados prometedores para el CAHM patentado y la plataforma MonoRoll. El proyecto incluye varias tecnologías de Rockwell Automation, incluidas ControlLogix®, PowerFlex®, PanelView y FactoryTalk®  Historian software para la recolección de datos.

“Necesitamos recolectar datos para demostrar no solo que podemos romper rocas de manera eficiente, sino también cómo funciona la máquina para poder desarrollar la próxima generación de máquinas”, dice Gillian. “El equipo técnico de Rockwell Automation ha sido fundamental para ayudarnos a obtener los datos necesarios para poder construir la próxima unidad comercial”.

Para comercializar e identificar sitios de demostración de minas para el CAHM y la plataforma MonoRoll, el CMIC ha formado ReThink Milling Inc. Esperan instalar y comenzar las pruebas de demostración de CAHM en 2023 y asegurar el sitio de MonoRoll en 2024.

Conozca más sobre el trabajo que ReThink Milling (cuyos miembros incluyen a más de una docena de líderes de la industria, entre ellos Rockwell Automation) está realizando para impulsar la innovación en la industria minera aquí.

Publicado 30 de mayo de 2023

Temas: Sustentabilidad Arquitectura Integrada Redes industriales Minería ControlLogix FactoryTalk Historian Variadores de CA de bajo voltaje Variadores Interface operador-máquina Productos de control industrial Controladores programables Sensores e interruptores Productos de seguridad
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left ReThink Milling innova hacia una minería cero residuos
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.