Loading
Caso de estudio | Marítimo
Recent ActivityRecent Activity

Los datos agregados y contextualizados reducen el tiempo improductivo

ITHENA, integrador de sistemas, ayuda a una empresa naval a integrar la operación de motores, la logística, el mantenimiento y los datos meteorológicos para reducir el tiempo improductivo y aumentar la eficiencia de las rutas.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
gabarra con contenedores de transporte en mar abierto

Probodh Chiplunkar (Chip), director general de ITHENA, siente pasión por hacer que el mundo sea más ecológico, inteligente y seguro. ITHENA es un proveedor de soluciones y servicios digitales que ayuda a clientes de todo el mundo a integrar la tecnología digital con los procesos empresariales.

"Ayudamos a los clientes a obtener resultados gestionando y desplegando sus inversiones digitales", dice Chip. "Los acompañamos en un viaje de transformación empresarial y les proporcionamos la tecnología más adecuada para hacer el trabajo".

ITHENA, miembro de la PartnerNetwork™ de Rockwell Automation, también mantiene una relación de larga data con PTC, un socio de alianza estratégica de Rockwell Automation. Juntas, las tres empresas implementaron una solución de fabricación inteligente para un transportista naval de EE. UU. La gran flota de barcazas y barcos de la empresa recorre casi 5000 millas de vías fluviales interiores.

Ver el video

VIDEO
ITHENA contextualiza los datos para ayudar a un cliente marino

ITHENA, integrador de sistemas, ayuda a una empresa naval a integrar la operación de motores, la logística, el mantenimiento y los datos meteorológicos para reducir el tiempo improductivo y aumentar la eficiencia de las rutas.

probodh chiplunkar director general de ithena

Probodh Chiplunkar

Director general de ITHENA

Visibilidad e integración de datos

“La falta de visibilidad del rendimiento de los equipos era el principal problema, junto con la necesidad de conectar y compartir esa información en un lugar centralizado”, explica Chip. “Con sus flotas tan dispersas geográficamente y en lugares donde no siempre había una red, era especialmente difícil. Por lo tanto, el retraso en la captura y comunicación de datos era un problema.”

Para resolver estos desafíos, ITHENA implementó la plataforma IIoT de PTC  ThingWorx . La plataforma ofrece la capacidad de recopilar datos de motores de múltiples fuentes en la embarcación y en toda la flota, e integrar esa información con otros conjuntos de datos, como ubicación, clima, ruta, corriente y profundidad del río. Además, los tableros basados en perfiles ofrecen visibilidad de datos a una variedad de usuarios, como ingenieros portuarios, gerentes de logística, ingenieros de mantenimiento y miembros de servicio y soporte al cliente.

“Antes de este proyecto, les resultaba difícil saber cuándo algo iba mal hasta después del evento”, explica Chip. “Ahora, al incorporar todos estos datos, de forma unificada y con alertas y alarmas, pueden ser más predictivos, lo que reduce el tiempo improductivo. Por ejemplo, cuando se produce un evento en un parámetro del motor, es probable que se produzcan eventos posteriores en otro lugar, y el cliente puede actuar para evitar que eso ocurra.”

Operaciones sostenibles y eficientes

Esta visibilidad ha dado lugar a resultados significativos, entre ellos una reducción del 27% del tiempo improductivo de los barcos y oportunidades para aumentar la sostenibilidad de las operaciones de la flota con un incremento del 17% en la eficiencia de la planificación de rutas y un aumento del 12% en la precisión del consumo de combustible. La mejora del servicio al cliente ha sido otro beneficio, con un incremento del 18% en el tiempo de respuesta. Chip espera obtener más beneficios en el futuro.

“Cuanto más maduros sean los datos, más fácil y mejor será resolver los problemas. Y con la oportunidad de colaborar y gestionar su personal y equipo de forma remota, si alguien no puede resolver un problema por sí mismo, puede conectarse con un experto en tiempo real”, explica Chip. “Creo que hay muchas oportunidades para seguir mejorando ahora que los datos y la tecnología están en su lugar.”

“Rockwell Automation tenía una gran plataforma tecnológica; su distribuidor tenía la relación con el cliente y el conocimiento de los puntos débiles del cliente; y ITHENA tenía la capacidad de aportar la solución para satisfacer las necesidades empresariales”, dice Chip. “La culminación de todo esto llevó a un despliegue exitoso de esta solución móvil y digital habilitada por IIoT para nuestro cliente.”

Temas: Transformación digital Naval Thingworx IIoT
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left Los datos agregados y contextualizados reducen el tiempo improductivo
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.