Transición a un ecosistema de datos
Las operaciones de gas y petróleo se ejecutan en una compleja combinación de activos dispares que no fueron diseñados para comunicarse entre sí. Pero para que sus iniciativas digitales funcionen, necesita conectar estos activos para poder combinar y contextualizar sus datos.
Este es un desafío que una importante empresa de gas y petróleo está trabajando para resolver. Los activos de campo de la empresa producen una cantidad significativa de datos críticos, pero la conectividad es un desafío debido a los protocolos de comunicación y formatos de datos heredados. Esto da lugar a brechas y falta de coherencia en la información almacenada. Ahora la empresa está implementando un sistema que utiliza tecnologías, como computadoras de borde y comunicaciones IIoT, para recopilar y transmitir los datos. Una vez que el sistema ha sido procesado y contextualizado, se envía a cientos de ingenieros a nivel global, quienes pueden utilizar las aplicaciones digitales de la empresa para generar información que ayudará a mejorar las operaciones.
Con las soluciones adecuadas, su sistema puede reunir las islas de datos creadas por sus activos dispares en un solo ecosistema. Esto le permite crear flujos de información procesable que los trabajadores pueden utilizar en cualquier lugar, ya sea en el campo o en las oficinas corporativas.
Hoy en día, las computadoras de borde y el software de análisis pueden ayudarlo a reunir datos, procesarlos y obtener resultados para ver cómo están funcionando sus activos de campo o ecosistema. Y los dispositivos inteligentes conectados a través de una arquitectura de red EtherNet/IP pueden brindarle una forma eficiente de enviar algoritmos o controles actualizados de regreso a sus activos para cambiar la manera en que los controla.
Creación de datos de calidad
Acceder a los datos es un desafío. Asegurarse de que sean útiles es otro.
La naturaleza distribuida de las operaciones de gas y petróleo a menudo da lugar a comunicaciones con distintos niveles de fiabilidad. Esto puede hacer que algunos datos sean más oportunos y precisos que otros. Si este es su caso, la computación de borde y las comunicaciones de IIoT industrial pueden almacenar en búfer los datos hasta que puedan enviarse.
Además, algunas operaciones de gas y petróleo solo utilizan registros de datos con sello de tiempo. Pero su sistema también debe recopilar datos de eventos. Esto le permite capturar e identificar eventos críticos e incorporarlos a sus aplicaciones de software, para que pueda gestionarlos mejor.
Primeros pasos
Antes de diseñar o implementar su sistema, evalúe su infraestructura de producción actual. Esto puede ayudarle a identificar cualquier brecha de datos y tecnología que necesite abordar.
Su sistema debe utilizar tecnologías de arquitectura abierta. Estas pueden ayudarle a conectarse más fácilmente no solo a los sistemas de su proveedor principal de automatización, sino también a cualquier sistema de terceros que utilice, ahora o en el futuro.
La seguridad también es fundamental. Su sistema debe admitir una ruta segura desde la recolección de datos sin procesar hasta la entrega de información a los trabajadores.
Por último, recuerde que no es necesario implementar su sistema de una sola vez. Puede comenzar con un solo proyecto y ampliar su sistema a medida que obtenga retorno de la inversión.
Por ejemplo, un productor de gas y petróleo implementó una solución de PLC y HMI de Rockwell Automation en una de sus plataformas de múltiples pozos para facilitar el uso de sistemas de elevación artificial y ayudar a los trabajadores a evitar la inyección excesiva de productos químicos en los pozos, lo que le ahorró dinero a la empresa. Esto fue posible gracias a un cambio de paradigma arquitectónico, en el que todas las aplicaciones para la optimización y procesamiento de la producción de pozos se ejecutan a través de un solo procesador. Contar con todos los datos disponibles en un único lugar y ponerlos a disposición de los ingenieros de procesos en tiempo real les permitió identificar rápidamente el problema de la inyección de productos químicos. El sistema también ayudó a los trabajadores a ver en qué punto se encontraban en el ciclo de optimización de pozos, para que pudieran tomar mejores decisiones en cada etapa. Además, mejoró la seguridad al reducir el riesgo de que se pasaran por alto fallos.
Ahora, la empresa busca expandir la tecnología a otras operaciones en plataformas de múltiples pozos y utilizarla en nuevas plataformas desde el primer día.
Otro ejemplo: una importante empresa nacional de gas y petróleo adoptó una estrategia de transformación digital en uno de sus yacimientos. Desde el principio, esta empresa trabajó con Rockwell Automation para seleccionar e implementar las tecnologías digitales adecuadas para obtener datos de calidad de manera oportuna y segura.
El resultado: las aplicaciones de flujos de trabajo y análisis que funcionan con datos de calidad ayudaron a la empresa a tomar las decisiones operativas adecuadas, lo que produjo un aumento de más del 2 % en la producción en un año. Esta empresa ahora trabaja para expandir esta tecnología a todas sus operaciones de producción.
Evitar una revisión general
Las operaciones basadas en el conocimiento son una meta para muchos productores de gas y petróleo. Pero llegar a ese punto puede ser difícil si no se cuenta con datos de calidad, precisos y oportunos.
La buena noticia es que no necesita dedicar tiempo y dinero a una estrategia de sustitución que implemente nuevas tecnologías en todas sus operaciones. Todo lo que necesita es el sistema adecuado que pueda conectar su abundancia de activos – tanto antiguos como nuevos – y combinar sus datos. Luego, podrá desatar el poder de la transformación digital en sus yacimientos, oleoductos o plantas de procesamiento.