Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Seis maneras en que un software de HMI moderno puede hacerle más productivo

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Seis maneras en que un software de HMI moderno puede hacerle más productivo hero image

Para aumentar la productividad a nuevos niveles hoy en día no solo se necesita una fuerza laboral cualificada, sino también bien informada. Y con el software de HMI moderno, puede crear trabajadores mejor informados conectándolos con la información útil y oportuna que necesitan para tomar decisiones rápidas e inteligentes.

Por ejemplo, el software de HMI moderno permite a los trabajadores acceder a las pantallas de HMI en sus dispositivos móviles. Esto puede ayudarles a vigilar la producción desde cualquier lugar y a responder más rápidamente a los problemas mediante el acceso remoto. El software también puede admitir interacciones familiares como los gestos táctiles, lo que permite a los trabajadores ver y trabajar con la información de producción de formas más naturales y cómodas.

Para que se haga una idea de lo que una HMI moderna puede hacer por usted, aquí tiene seis ejemplos de cómo puede aumentar la productividad de su empresa:

  1. Mejore la conciencia de los trabajadores
    • Con pantallas fáciles de entender, los operadores pueden evaluar las situaciones y navegar por los sistemas con mayor rapidez.
    • Las interfaces pueden utilizar elementos gráficos, por ejemplo, para hacer que el monitoreo de las operaciones sea más intuitivo, lo que ayuda a los trabajadores a detectar con mayor facilidad las condiciones anormales. La compatibilidad con varios idiomas permite a los operadores trabajar en su idioma preferido. Y los objetos reutilizables pueden crear pantallas y funciones de HMI coherentes en todas sus operaciones.
  2. Obtenga más información en un solo lugar
    • Un mayor acceso a la información permite mostrar más datos que nunca en una pantalla de HMI.
    • Los trabajadores no solo pueden ver los datos de producción, sino también acceder a información como pedidos, transmisiones de cámaras e instrucciones de reparación. Sin una HMI moderna, es posible que tengan que utilizar un sistema independiente o incluso visitar un edificio diferente para acceder a estos distintos tipos de información.
  3. Haga que la información esté más disponible
    • La compatibilidad con dispositivos móviles permite a los trabajadores responder a lo que ocurre en la producción accediendo a la información a demanda, desde cualquier lugar.
    • Los gerentes de planta pueden monitorear el rendimiento de la línea o verificar los datos de producción incluso cuando no están en su oficina. Los técnicos pueden reaccionar rápidamente a las alarmas sin importar dónde se encuentren en una planta. Y en lugar de estar estacionados en un terminal fijo, los operadores pueden recorrer una línea o de máquina en máquina mientras monitorean la producción desde un solo dispositivo móvil.
  4. Responda más rápido a las alarmas
    • Las alarmas mejoradas pueden ayudar a los trabajadores a ver y responder más rápido a los problemas de producción. En lugar de estar frente a las pantallas para saber cuándo se producen las alarmas, los trabajadores pueden recibir notificaciones remotas por correo electrónico, mensaje de texto o alerta en el teléfono inteligente. Y esas notificaciones pueden escalarse a otros si alguien no responde o si las condiciones empeoran.
    • Los trabajadores tampoco necesitan buscar hacia atrás para entender un estado de operación cuando se disparó una alarma, porque una HMI moderna puede proporcionar esos detalles al instante.
  5. Mejore las interacciones de los trabajadores
    • Los trabajadores pueden hojear y encontrar información en una HMI moderna de la misma manera que lo hacen en sus propios dispositivos móviles. Pueden desplazarse por los datos de tendencias, pellizcar y ampliar los manuales técnicos, y deslizarse por las páginas PDF. Y pueden dejar comentarios en los registros de alarmas para proporcionar un contexto importante a los demás.
  6. Refuerce la seguridad
    • Las amenazas de ciberseguridad no solo ponen en riesgo sus secretos comerciales, sino que también pueden paralizar la producción.
    • Una HMI moderna puede ayudar a proteger su información y su productividad de varias maneras. Puede facilitar la colaboración con el departamento de IT para ayudar a mejorar la seguridad. Tiene funciones incorporadas para ayudar a evitar cambios no autorizados. Y puede entregarse como parte de una plataforma diseñada para la seguridad, como con certificaciones de estándares de seguridad.
Obtenga más información sobre cómo un software de HMI moderno puede mejorar la productividad de sus operaciones.

¿Dispone de un personal informado?

Un software de HMI moderno elimina las barreras entre los trabajadores y la información que necesitan. El software puede acceder a información útil, ya sea que esté enterrada en sus operaciones o almacenada en otro sistema, y ponerla al alcance de los trabajadores. El resultado es un personal más informado, consciente y receptivo, y un mayor potencial para operaciones más productivas.

Publicado 19 de febrero de 2020


Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Seis maneras en que un software de HMI moderno puede aumentar su productividad
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.