Loading
Blog | Arquitectura Integrada
Recent ActivityRecent Activity

Cree sistemas más inteligentes que escalen

Amplíe el poder de su diseño gestionando múltiples controladores y dispositivos en un solo lugar

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ilustración de carpetas conectadas por líneas con una persona señalando a ellas.

Los sistemas complejos requieren contexto de datos

Los diseñadores de sistemas de automatización actuales se enfrentan a una amplia gama de responsabilidades que deben abordarse para confirmar que cada proyecto sea exitoso. Se espera que entreguen sistemas que sean fáciles de entender y mantener para otros, todo mientras se mantienen dentro del plazo y el presupuesto. La creciente complejidad de los sistemas de automatización puede dificultar la gestión de todos los dispositivos involucrados. Puede ser un desafío generar y agregar datos útiles de estos dispositivos, y proporcionar una imagen clara de todo esto a los equipos de operaciones y mantenimiento.

A medida que estos equipos resuelven problemas de tiempo improductivo no planificado, investigan actualizaciones de eficiencia o comienzan a aprender un nuevo sistema, interactúan con datos que son generados principalmente por el sistema de control. La gran cantidad de datos agregados en sistemas con múltiples controladores y dispositivos puede volverse rápidamente abrumadora a menos que se proporcione significado y contexto. Con el nuevo FactoryTalk® Design Studio™, es más fácil que nunca dar sentido a todos estos datos.

FactoryTalk® Design Studio™ hace esto posible al permitir a los diseñadores:

  • Crear modelos de sistemas más lógicos e intuitivos
  • Programar sistemas independientes del hardware
  • Gestionar múltiples controladores y dispositivos en un solo lugar
Software de fabricación en la nube
Un trabajador está utilizando software de fabricación basado en la nube para crear eficiencias en la planta y aprovechar nuevas perspectivas.
Software de fabricación en la nube

¡Invierta en el futuro con la fabricación en la nube! Explore los productos de software de fabricación basado en la nube de Rockwell Automation.

Más información

Modele su sistema según su propósito

¿Cómo podemos permitir que sus usuarios cambien su enfoque de los controladores a lo que se está controlando? Tradicionalmente, los sistemas se han diseñado para "adaptarse" a los controladores donde se realiza la ejecución del código. Este enfoque puede ser limitante porque no proporciona ninguna información sobre cómo se comportan e interactúan realmente los diferentes componentes del sistema en el mundo real. FactoryTalk Design Studio le permite proporcionar este contexto necesario a los usuarios de una manera fácil e intuitiva mediante la creación de un modelo de sistema. 

Por supuesto, no todos los sistemas de producción se construyen de la misma manera, por lo que la creación de modelos de sistemas debe ser flexible. FactoryTalk Design Studio le permite crear su modelo como desee, en cualquier industria. ¿Sus datos se modelan mejor por ubicación, por función o por estándar específico de la industria? ¡Depende de usted! Con su modelo en su lugar, ha establecido el contexto de sus datos en la base de su sistema: el nivel de control. Definido aquí, cualquier software que aproveche los datos de su sistema de control puede aprovechar el contexto incorporado, sin necesidad de reconstruir modelos separados para historiadores, tableros de análisis, etc. 

El enfoque del modelo de sistema ofrece aún más ventajas. En FactoryTalk Design Studio, el contenido lógico que usted crea se abstrae del hardware, lo que significa que puede escribir código para todas las funciones de su sistema antes de decidir en qué controladores se realizará la ejecución y a qué hardware de E/S se vinculará. Esto no solo proporciona flexibilidad en los plazos de su proyecto, sino que también reduce en gran medida el riesgo que se introduce si sus clientes reescriben sus requisitos de hardware o necesitan hacer un intercambio de módulos en el último minuto. 

Reducción de la complejidad del diseño del sistema

Poder crear su sistema en función de lo que hace, no del hardware en el que se realiza la ejecución, y tener la flexibilidad de tomar esas decisiones sobre el hardware y la ejecución cuando le resulte más conveniente: esto suena muy bien, pero ¿qué ocurre cuando sus sistemas empiezan a crecer?

¡No querrá dividir esos datos contextualizados en varios proyectos! Por eso FactoryTalk Design Studio le permite gestionar todos sus controladores y dispositivos en un solo lugar. Y con todos sus controladores en el mismo proyecto y conscientes de los datos de los demás, podrá configurar las comunicaciones y el intercambio de datos con mayor facilidad.

A medida que aumenta el número de controladores y dispositivos en un sistema, la gestión de las revisiones de software y firmware puede convertirse en una carga. FactoryTalk Design Studio está diseñado para ser gestionado y entregado en la nube, por lo que nunca tendrá que preocuparse por instalar o actualizar versiones. ¿Pero qué pasa con la compatibilidad con el firmware de su dispositivo y los perfiles Add-On? ¡También lo tenemos cubierto! FactoryTalk Design Studio es compatible con múltiples revisiones de firmware, comenzando con las versiones 34 y posteriores de ControlLogix® y CompactLogix. Y nunca tendrá que descargar un perfil Add-On que falte para un dispositivo de Rockwell Automation.

FactoryTalk Design Studio se ha desarrollado desde cero para permitirle gestionar todos sus controladores y dispositivos en un solo proyecto de automatización, y para ofrecerle la flexibilidad de diseñar modelos de sistemas lógicos, de modo que pueda entregar sistemas fáciles de construir y de mantener. ¿Le interesan las otras características transformadoras disponibles con FactoryTalk Design Studio? Obtenga más información sobre cómo estamos modernizando su experiencia de desarrollo y empoderando a los equipos para que sean más productivos que nunca.

"Estamos entusiasmados con la posibilidad de aprovechar la compatibilidad con múltiples controladores para aumentar nuestra velocidad de lanzamiento al mercado, ya que nos permite centrarnos en generar código de proyecto en una sola instancia de un entorno de diseño. Esto debería reducir los desafíos organizativos de gestionar varios archivos .ACD durante el ciclo de vida de un proyecto."

Logotipo de Tri Tech Automatización

Jacob Becker, arquitecto de soluciones de sistemas, Tri Tech Automation

Publicado 13 de septiembre de 2022

Temas: Accelerate Digital Transformation Integrated Architecture Control y automatización industriales FactoryTalk DesignSuite ControlLogix

Sherry LaBonne
Sherry LaBonne
Software Product Manager, Rockwell Automation
Sherry has spent the majority of her career as a controls engineer within the Lifecycle Services business at Rockwell Automation where she designed and delivered automation systems for a wide variety of industries and applications. She is now bringing her hands-on experience and passion for industrial automation to the development of new software solutions as a member of the product management team for strategic programs.
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Cree sistemas más inteligentes que escalen
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.