Recomendado para ti
Aunque la fabricación inteligente ofrece beneficios importantes, a veces las personas hacen suposiciones inexactas sobre cuáles son esos beneficios, quién está listo para implementar la fabricación inteligente y cómo (y con qué rapidez) se beneficiarán.
Como alguien que toma decisiones a diario sobre tecnología de fabricación, sé de primera mano lo beneficiosas que pueden ser las discusiones adecuadas y lo perjudiciales que pueden ser las suposiciones erróneas y los conceptos erróneos.
Lo que no es
Estos son dos de los mayores conceptos erróneos que he encontrado en torno a la fabricación inteligente.
- Con la fabricación inteligente se necesita menos personal. Sus dispositivos inteligentes pueden estar conectados de extremo a extremo, pero aún necesita personas para utilizar la tecnología. La fabricación inteligente aumenta la capacidad de las personas; las personas impulsan la productividad.
- Una talla única no sirve para todos. No se puede "comprar" la fabricación inteligente de la misma manera que se compra un producto. La forma en que se implementan las estrategias de fabricación inteligente será tan única como sus operaciones.
Qué es
La fabricación inteligente es sostenible, optimizada y orientada a la demanda. Así es como haremos más sin añadir costos a la ecuación. Esto se debe a que las personas y las máquinas recopilarán, consumirán y utilizarán los datos de forma inteligente para tomar mejores decisiones en tiempo real y colaborar para ser más eficientes y productivos.
El resultado: impulsar la producción deseada para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores y la capacidad de aprovechar las oportunidades de las tecnologías emergentes.
¿Qué gano?
Todos los involucrados en la fabricación inteligente tienen algo que ganar.
La fabricación inteligente que conecta, evalúa, recopila, presenta y optimiza puede ayudarle a avanzar en el uso de la fabricación y las operaciones industriales. Esto, a su vez, le ayuda a navegar por la Internet industrial de las cosas (IIoT) y a aprovechar la información en tiempo real que impulsa la rentabilidad y aumenta la productividad de forma segura y protegida.
- Sus clientes reciben el producto/sistema/solución prometido, cuando se prometió.
- Sus empleados están más comprometidos, mejor capacitados y son más capaces de manejar las futuras configuraciones de OT/IT y las tecnologías avanzadas.
- Sus socios comprenden mejor lo que se necesita y cómo entregarlo, justo a tiempo, con una mejor perspectiva que hace que su fabricación sea más predecible.
- Sus accionistas obtienen un mejor retorno de su inversión porque usted está impulsando niveles mejorados de productividad y eficiencia, lo que fomenta mayores niveles de reinversión.
- El mundo se beneficia a medida que usted continúa usando menos recursos y usándolos de manera más eficiente.
¿Cómo sé que estoy listo?
Está listo para implementar la fabricación inteligente cuando pueda cumplir con estos tres indicadores:
- Visibilidad: Obtenga una visión más profunda de las operaciones y la logística.
- Colaboración: Entre personas, equipos, departamentos y máquinas.
- Eficiencia: Transforme la información en conocimientos, aumente el retorno de la inversión, acelere el lanzamiento al mercado y reduzca drásticamente los desechos.
Si bien tecnologías como el análisis de datos, la computación escalable y la movilidad pueden añadir valor a sus procesos industriales, el valor transformador de la fabricación inteligente solo se hace realidad cuando puede integrar a la perfección estas (y otras) tecnologías en un sistema de automatización consciente que sea intuitivo, autoadaptable y seguro.
¿Está listo?
Este whitepaper puede ayudarle a determinar su preparación, los próximos pasos y lo que puede esperar a cambio.
Publicado 16 de noviembre de 2020