Funcionalidad de la estación de trabajo
La estación de trabajo de demostración PowerFlex 535 proporciona una plataforma compacta y práctica para demostrar el control de variadores, la integración de máquinas y la conectividad EtherNet/IP™. Diseñada para demostraciones a clientes, capacitación técnica y familiarización con el producto, la estación de trabajo combina un PowerFlex 535 (con encoder), PointMax I/O, dispositivos de control integrados y una carga de motor de bajo voltaje en un paquete autónomo.
Los usuarios pueden interactuar con botones pulsadores físicos para arrancar, detener y cambiar la dirección del motor mientras observan la operación del variador y la interacción de E/S en tiempo real. La estación de trabajo resalta capacidades clave como el control de motor, la configuración de parámetros, las comunicaciones EtherNet/IP™ y la integración de E/S distribuidas. Su diseño portátil proporciona un entorno seguro y repetible para demostrar escenarios de aplicación comunes, procedimientos de puesta en marcha y técnicas de resolución de problemas.
También estará disponible una versión de esta estación de trabajo que cumple con la normativa CE para clientes en la región EMEA. Los clientes que requieran una estación de trabajo que cumpla con los requisitos CE aplicables deben pedir el ABT-MDPF535-CE.