Loading
un trabajador mirando una computadora portátil con luces en el fondo
eBook

Optimización del procesamiento de gas natural

Aumento de la producción y la seguridad con MPC
Descargue el ebook

Mejore su instalación hoy mismo

Las instalaciones de procesamiento de gas natural se enfrentan a importantes retos técnicos que afectan la eficiencia y la rentabilidad de la producción. Abordar los problemas relacionados con el rendimiento, la producción, la calidad y el consumo de energía con una plataforma de control y un análisis de datos avanzado puede mejorar el rendimiento operativo y lograr la optimización de las operaciones de la planta.

Las plantas modernas despliegan sistemas de Model Predictive Control (MPC) que se ajustan en tiempo real para maximizar la producción y mantener el consumo de energía bajo control.


Por qué es importante

lista de verificación de documentos
Optimización predictiva

La optimización predictiva con el control predictivo basado en modelos (MPC) implica un análisis de datos continuo automático para pronosticar cómo los cambios en una variable afectarán a otras. Esto permite realizar ajustes en tiempo real, lo que mejora la eficiencia y reduce los costos. En las operaciones de gas natural, el MPC puede optimizar la producción, la distribución y el almacenamiento al predecir y gestionar variables como la presión, el caudal y la demanda, lo que garantiza un suministro de gas estable y eficiente.

red central
Mejora de procesos

La mejora de procesos implica el monitoreo continuo del rendimiento actual, el cálculo de puntos de ajuste óptimos y el ajuste automático de los lazos PID sin necesidad de monitoreo por parte del personal. En las operaciones de gas natural, esto garantiza una producción eficiente y una distribución mediante la optimización dinámica de parámetros, lo que conduce a una mayor confiabilidad y a una reducción de los costos operativos.

ingeniería digital
Ajuste en tiempo real

Logre un rendimiento óptimo equilibrando continuamente la calidad de la producción con el uso de energía. En las operaciones de gas natural, esto significa gestionar dinámicamente las variables para garantizar una producción y distribución de gas natural de alta calidad, a la vez que se minimiza el consumo de energía, lo que mejora la eficiencia operativa general.

Descargue el eBook gratuito

Un enfoque metódico permite
resultados positivos:

Optimice la producción

Mejore la eficiencia

Tome mejores decisiones

Reduzca
el riesgo

Descubra cómo hoy

La digitalización ha avanzado considerablemente en los últimos años, con empresas que han pasado de utilizar tecnologías digitales para casos de uso específicos a digitalizar procesos enteros. No solo las empresas de gas y petróleo están digitalizando cada vez más, sino que lo hacen con una mayor integración de soluciones digitales y una expansión de la digitalización en toda la cadena de suministro.

GlobalData

Optimización del procesamiento de gas natural

Descargue el eBook

Descubra cómo el uso del control predictivo basado en modelo puede mejorar la toma de decisiones, ayudarle a reaccionar ante las condiciones de las instalaciones, y alcanzar sus objetivos de producción en el procesamiento de gas natural.

El camino hacia una producción flexible está a solo un clic de distancia.

Descargue el eBook gratuito

¿Listo para empezar?

Nuestros consultores están aquí para ayudarle en su camino hacia la instalación moderna.

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias
  3. Chevron LeftChevron Left Automatización de gas y petróleo
  4. Chevron LeftChevron Left Optimización del procesamiento de gas natural
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.