Resolución de problemas del módulo

Puede seguir uno de los siguientes métodos para resolver los problemas del módulo:
  • Utilizar indicadores de estado del módulo
    Consulte las correspondientes secciones específicas del módulo para obtener información sobre los indicadores de estado.
  • Utilizar la aplicación Studio 5000 Logix Designer.

Utilice la Aplicación Studio 5000 Logix Designer

Revise el Controller Organizer para ver si hay un icono de advertencia en el módulo.
Icono de advertencia en Controller Organizer
Si hay un icono de advertencia presente, abra Module Properties y verifique la barra de estado para identificar el tipo de fallo.
Mensaje de fallo en la barra de estado
Si la conexión presenta un fallo, vaya a la vista Connection y compruebe el código de error en el área Connection Fault.
Descripción de fallos de conexión con código de error
Código de error
Acción
0x204
  1. Abra Module Properties de adaptador.
  2. Vaya a la vista Chassis Information y compruebe el estado de la base. Si hay un fallo, compruebe los detalles de base para identificar el fallo.
Error de codificación
Vaya a la vista Device Information para confirmar que el módulo físico es compatible o coincide con la identidad configurada.
Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte el documento Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, publicación LOGIX-AT001.
0x10
Vaya a la vista Device Information y compruebe la revisión de firmware y el estado de fallo mayor.
  • Si se requiere una actualización de firmware, actualice el firmware.
  • Si el fallo mayor es recuperable, restablezca el módulo.
  • Si el fallo mayor no se puede recuperar, reemplace el módulo.
Ejemplo de la vista Device Information con fallo mayor presente
Si un punto presenta un fallo, vaya a la vista Points y compruebe el diagnóstico del punto para ver la condición de diagnóstico.
Ejemplo de diagnóstico de punto
Si hay un fallo de sincronización de hora, vaya al cuadro de diálogo Device Diagnostics para comprobar el estado de sincronización de hora y la identidad del reloj Grandmaster.
Ejemplo de diagnóstico de dispositivo
La identidad del reloj Grandmaster debe coincidir con la identidad del reloj Grandmaster de la red. Compruebe también el estado de la sincronización de hora del adaptador en el cuadro de diálogo Device Diagnostics del adaptador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal