Vista Input

Utilice Input para ver o configurar los puntos del dispositivo.
Ejemplo de vista Input
La vista Input incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Input
Muestra el número de entrada al que se aplica esta configuración.
Input Filter Time
Off → On
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de desactivado a activado en el estado activado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input Filter Time
On → Off
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de activado a desactivado en el estado desactivado antes de que el dispositivo la considere válida.
Diagnostics
Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico.

Diagnóstico de Entrada00

Para ver el diagnóstico de Entrada00, seleccione Diagnostics en la vista Input.
Ejemplo de diagnóstico Entrada00
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal