Vista Eventxx
La vista Eventxx, donde “xx” representa el índice de una definición de evento, muestra las opciones de configuración disponibles para dicho evento. No pueden configurar los parámetros desde esta vista; para hacerlo deben utilizarse los tags de configuración.
Utilice esta vista para revisar las siguientes tareas:
- Si el evento de entrada está habilitado.
- Si el evento de entrada está enclavado.
- Si están habilitados los activadores de punto independiente para el evento.
- Comprobar la condición del activador del evento.
- Comprobar los participantes y su comportamiento ante la transición de estado del evento.
Ejemplo de vista Eventxx

La vista Eventxx incluye estos parámetros.
Parámetro | Descripción | Nombre del miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Enable Event | Muestra si el activador del evento correspondiente está activo. Los eventos se disparan cuando las condiciones coinciden con la definición del evento. | EO.Eventxx.En |
|
Latch Event | Muestra si se enclava un evento hasta que se confirme. | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
Enable Independent Point Triggers | Muestra si cada condición indicada en la definición del activador del evento, Event, puede iniciar un evento de forma independiente. | EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn |
|
Trigger Event | Activa un evento cada vez que el cambio de estado ocasiona una de las siguientes condiciones:
|
| Los valores (EventRisingEn, EventFallingEn) representan:
|
Event Trigger Pattern – Participate in Event Trigger | Muestra si la condición especificada participa en la definición del activador del evento correspondiente al evento. | Cuando el tipo de encoder se configura como HSC:
Cuando el tipo de encoder se configura como SSI:
|
|
Event Trigger Pattern – State Transition | Muestra el estado de la condición que debe coincidir después de la transición. | Cuando el tipo de encoder se configura como HSC:
Cuando el tipo de encoder se configura como SSI:
| Para InWindowxxValue:
Para otros tags de eventos:
|
Entregue su opinión