Vista Channels
La vista Channels muestra una descripción general de los valores de configuración de todos los canales del módulo.
CONSEJO:
No todas las configuraciones de canales se incluyen en la vista Channels. Para ver o cambiar el conjunto completo de la configuración del canal y también para ver la información de diagnóstico del canal, utilice la vista Chxx.
Puede realizar las siguientes acciones en esta vista para todos los canales:
- Inhabilitar el canal, si lo desea
- Cambiar el tipo de entrada, el método de cableado, el tipo de sensor y el rango de entrada
- Establecer el filtro de muesca
- Establecer el escalado y recalcular todas las configuraciones con unidad de medición
- Establecer un filtro digital
- Inhabilitar alarmas
Ejemplo de la vista Channels

Vista Chxx
La vista Chxx, donde xx corresponde al número de canal, muestra las opciones de configuración disponibles para el canal correspondiente.
Puede hacer lo siguiente en esta vista:
- Inhabilitar el canal, si lo desea
- Cambiar el tipo de entrada, el método de cableado, el tipo de sensor, el rango de entrada y el offset de cobre de 10 ohms
- Establecer el filtro de muesca
- Establecer el escalado y recalcular todas las configuraciones con unidad de medición
- Establecer un filtro digital
- Ver información de diagnóstico de canal
No puede ver la opción de habilitar la detección de conductor abierto, ya que siempre está habilitada para este módulo.
CONSEJO:
Para enclavar y configurar los parámetros de alarma, vaya a la vista Alarms.
Ejemplo de la vista Chxx

Recalcular unidades
Recalculate Units le permite recalcular todas las configuraciones con unidad de medición después de un cambio de escalado. Tenga en cuenta lo siguiente:
- La opción Recalculate Units se habilita cuando se cambia la configuración de escalado.
- Al seleccionar la opción Recalculate Units, los nuevos valores recalculados basados en la nueva configuración de escalado se indican junto con los valores antiguos para que los verifique antes de cambiarlos.
- Si selecciona "Yes" para continuar con el cambio, se establecerán los nuevos valores, pero se aplicarán al seleccionar "Apply/OK".
- Si selecciona "No" para cancelar el cambio, se conservan los valores antiguos. Puede volver a seleccionar Recalculate Units o cambiar manualmente esas configuraciones en función del nuevo escalado.
Ejemplo de recalcular unidades

Diagnósticos de Channelxx
Muestra la información de diagnóstico del canal cuando se conecta con el módulo. Cuando esté en línea con el módulo, seleccione Diagnostics en la vista Chxx para ver la información de diagnóstico.
Ejemplo de diagnósticos de Channelxx

Vista Alarms
Cada canal del módulo de entradas tiene una vista Alarms. Puede hacer lo siguiente en esta vista:
- Inhabilitar todas las alarmas.
- Habilite/inhabilite el enclavamiento y establezca los límites de alarma para las alarmas de proceso:
- Alta Alta
- Alta
- Baja
- Baja Baja
- Banda muerta
- Habilite/inhabilite el enclavamiento y establezca el límite para la alarma de régimen.CONSEJO: El límite de alarma de régimen de 0.0 inhabilita la alarma de régimen.
Ejemplo de la vista Chxx - Alarms

Entregue su opinión