Establecer el número de red de seguridad

  1. Elija el formato del número de red de seguridad:
    • Basado en el tiempo
      . El número de red de seguridad se genera a partir de la fecha y hora de creación (al milisegundo) del dispositivo. Si elige este formato, seleccione
      Generar
      para generar el número.
    • Manual
      . Introduzca un número del 1 al 9999, por tipo de red. Una vez que haya elegido el formato, el número de red de seguridad aparecerá en el campo
      Número
      .
  2. Seleccione
    Copiar
    para copiar el número de red de seguridad en el portapapeles.
  3. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal