PELIGRO: Dispositivo configurado para conexiones de unidifusión

El dispositivo está configurado para conexiones de unidifusión. Las conexiones de unidifusión provocarán una descalificación (DISQ) y no permiten la calificación (SYNC).
El controlador está habilitado para la redundancia y hay una conexión de unidifusión configurada. Para que el controlador redundante se mantenga sincronizado, establezca las conexiones como multidifusión.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal