Configuración, cuadro de diálogo Confirmación de irregularidad en la definición del dispositivo
El funcionamiento de los controladores en sistemas de varios controladores puede verse afectado porque se realizó un cambio en la configuración o en la definición del dispositivo.
Puede seleccionar
Inhibir módulo
para inhibir el dispositivo antes de aplicar estos cambios. Si esta es una conexión de Propietario exclusivo o Solo de entrada y se inhibe el dispositivo, cualquier conexión de Solo escucha procedente de otros controladores no se abrirá hasta que la conexión se restablezca (evitando la interpretación errónea de datos recibidos de dispositivos recién reconfigurados).- SeleccioneSípara aplicar los cambios. Esto puede afectar a otros controladores.
- SeleccioneNopara volver a la sesión de edición (todos los cambios de perfil están pendientes).
Entregue su opinión