Cuadro de diálogo Confirmación de irregularidad
La conexión al dispositivo se ha deshabilitado debido a un cambio en:
- Intervalo entre paquetes solicitado (Requested Packet Interval, RPI)
- Codificación electrónica
- Revisión menor
- Definición del dispositivo
- Configuración del dispositivo
- Inhibir la conexión del dispositivo
- Tipo de entrada
- Activación de entrada
Aplique el cambio:
- SeleccioneSí. La conexión del dispositivo se interrumpió para aplicar el cambio. Si se selecciona la opción Inhibir, la conexión se inhibe.
- SeleccioneNopara volver a la sesión de edición anterior (todos los cambios de perfil están pendientes).
Entregue su opinión