Restablecer un dispositivo
Utilice
Restablecer
para emular el ciclo de apagado y encendido.
IMPORTANTE:
Al restablecer el dispositivo, se interrumpe la conexión con el dispositivo y con cualquier otro dispositivo conectado a través de este. También se pueden interrumpir las conexiones de otros controladores. Antes de continuar, asegúrese de que una interrupción de la conexión en este momento no suponga un problema. No interrumpa la conexión en un dispositivo que se está usando actualmente para controlar.
Para restablecer un dispositivo
- En la ficha del dispositivo en el que se está actualizando la información, seleccioneRestablecer.
- En el cuadro de diálogo Aplicar cambios, seleccioneSí.
Entregue su opinión