Vista Protocolo de Internet

Utilice la vista
Protocolo de Internet
para ver y configurar la configuración del Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) de un dispositivo. La configuración define cómo se dirigen los datos hacia y desde el dispositivo, y dentro de la red. Los valores configurados en esta vista están disponibles mientras está en línea.
Para los dispositivos de controlador que se ejecutan en
Studio 5000 Logix Designer®
, puede:
  • Ver la configuración de IP.
  • Actualizar la comunicación para obtener la información más reciente acerca de la configuración de IP del dispositivo.
Para los dispositivos de controlador que se ejecutan en
FactoryTalk® Design Studio™
y los dispositivos que no son de controlador, puede:
  • Seleccionar el modo de configuración deseado para el dispositivo.
  • Introducir la configuración de IP si se utiliza la opción de configuración manual.
  • Ver la configuración de IP.
  • Actualizar la comunicación para obtener la información más reciente acerca de la configuración del puerto del dispositivo.
Los ajustes de IP se pueden configurar manualmente o se pueden obtener automáticamente mediante los protocolos BOOTP o DHCP, en función del dispositivo.
CONSEJO:
La dirección IP se puede establecer mediante los interruptores del dispositivo (para un dispositivo que admita establecer la dirección IP mediante el dispositivo).
Si se utiliza este método, consulte la etiqueta situada en un lateral del dispositivo para obtener más información acerca del establecimiento de interruptores y de la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de puerta de enlace resultantes.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal