Vista Protocolo de Internet - Módulo
Utilice la vista
Protocolo de Internet - Módulo
para configurar los ajustes del Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) de un dispositivo. La configuración define cómo se dirigen los datos hacia y desde el dispositivo, y dentro de la red.Puede:
- Seleccionar el modo de configuración deseado para el dispositivo.
- Introducir la configuración de IP si se utiliza la opción de configuración manual.
- Ver la configuración de IP.
- Actualizar la comunicación para obtener la información más reciente acerca de la configuración del puerto del dispositivo.
Configure la configuración de IP manualmente u obténgalos automáticamente mediante los protocolos BOOTP o DHCP, en función del dispositivo.
CONSEJO:
Utilice los interruptores del dispositivo para establecer la dirección IP. Si se utiliza este método, consulte la etiqueta situada en un lateral del dispositivo para obtener más información acerca del establecimiento de interruptores y de la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de puerta de enlace resultantes.
Entregue su opinión