Codificación electrónica

La codificación electrónica reduce la posibilidad de que se utilice el dispositivo incorrecto en un sistema de control. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Se comparan estos atributos:
Atributo
Descripción
Proveedor
El fabricante del dispositivo.
Tipo de dispositivo
El tipo general del dispositivo, por ejemplo, dispositivo de E/S digital.
Código del producto
El tipo específico del dispositivo. El
Código del producto
se asigna a un número de catálogo.
Revisión principal
Un número que representa las capacidades funcionales de un dispositivo.
Revisión menor
Un número que representa los cambios de comportamiento del dispositivo.
Estas son las opciones de
Codificación electrónica
disponibles:
Opción de codificación
Descripción
Módulo compatible
Permite al dispositivo instalado aceptar la clave del dispositivo que está definida en el proyecto cuando el dispositivo instalado pueda emular al dispositivo definido. Normalmente,
Módulo compatible
se usa para reemplazar un dispositivo por otro que tenga estas características:
  • Mismo número de catálogo
  • Misma revisión principal o superior
  • Revisión menor:
    • Si la revisión principal es la misma, la revisión menor debe ser la misma o superior.
    • Si la revisión principal es superior, la revisión menor puede tener cualquier número.
Deshabilitar codificación
Indica que los atributos de codificación no se tienen en cuenta al intentar comunicarse con un dispositivo. Con
Deshabilitar codificación
, la comunicación se puede producir con un dispositivo diferente al tipo especificado en el proyecto.
ATENCIÓN: Tenga mucho cuidado al utilizar
Deshabilitar codificación
. Si se usa incorrectamente, podría causar lesiones personales o incluso letales, así como daños materiales o pérdidas económicas.
Recomendamos encarecidamente no utilizar
Deshabilitar codificación
.
Si utiliza
Deshabilitar codificación
, debe asumir toda la responsabilidad de comprender si el dispositivo que se utiliza puede cumplir con los requisitos funcionales de la aplicación.
Exactamente igual
Indica que todos los atributos de codificación deben coincidir para establecer comunicación. Si cualquier atributo no coincide de forma precisa, la comunicación con el dispositivo no se producirá.
Considere detenidamente las implicaciones de cada opción de codificación cuando seleccione una.
IMPORTANTE:
  • Si cambia los parámetros de codificación electrónica en línea, se interrumpen las conexiones con el dispositivo y cualquier dispositivo que estén conectados a través del dispositivo. Las conexiones desde otros controladores también podrían interrumpirse.
  • Si se interrumpe la conexión de E/S con el dispositivo, puede producirse una pérdida de datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal