Confirmar los cambios en la definición de un dispositivo

Utilice la configuración de
¿Desea aplicar los cambios?
para confirmar los cambios que se están efectuando en la definición del dispositivo.
  • En
    ¿Desea aplicar los cambios?
    , seleccione
    Sí
    para actualizar los valores apropiados.
Los datos se recuperan a partir de la configuración de definición anterior o se establecen a sus valores predeterminados, según corresponda. Las configuraciones se actualizan según se requiera para la nueva definición del dispositivo.
CONSEJO:
Los cambios no se han aplicado al proyecto de software y solo existen dentro del alcance del perfil. Para realizar los cambios en el proyecto, seleccione
Aceptar
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal