Cambiar el tipo de dispositivo de puente y la revisión
Utilice el cuadro de diálogo
Cambiar tipo
para cambiar el tipo o la revisión del dispositivo de puente (por ejemplo, cambiar de un dispositivo de puente EtherNet 1756-EN2T/A a un dispositivo de puente EtherNet 1756-ENBT/A).
CONSEJO:
Los parámetros no están disponibles cuando el perfil tiene modificaciones pendientes, o cuando el dispositivo está en línea con el controlador en el modo Ejecución.
- En la ficha del dispositivo, seleccioneInformación general.
- En la vistaInformación general, seleccioneDefinición del dispositivo.
- EnDefinición del dispositivo, seleccioneCambiar tipo.
- EnCambiar tipo, especifique el tipo de dispositivo y revisión que necesite.CONSEJO:Cambiar el tipo de dispositivo cambiará, eliminará o invalidará las propiedades del dispositivo que no sean válidas para el nuevo tipo de dispositivo.
- Haga clic enAceptarpara confirmar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
Entregue su opinión