Parámetros de la vista Seguridad
La vista
Seguridad
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Entrada de seguridad Intervalo entre paquetes solicitado (Requested Packet Interval, RPI) | Introduzca el RPI de la conexión de entrada de seguridad. Para las restricciones de tiempo simples, establezca el límite de tiempo de reacción de la conexión únicamente ajustando el RPI, según sea necesario. Para las restricciones de tiempo más complejas, establezca el límite de tiempo de reacción de la conexión con el botón Avanzado para acceder a los parámetros necesarios. |
Entrada de seguridad Límite de tiempo de reacción de la conexión | Muestra el período máximo previsto de paquetes de seguridad de la conexión de entrada de seguridad. Si el tiempo máximo de reacción de conexión observado supera el límite de tiempo de reacción de la conexión, se producirá un fallo de conexión. |
Entrada de seguridad Máximo retardo de red observado - Tiempo | Muestra el valor generado por el controlador para las conexiones de entrada de seguridad (y consumo de seguridad). El valor predeterminado es 0. El valor de Máximo retardo de red observado se actualiza automáticamente a una velocidad similar a la velocidad utilizada por el Tiempo de exploración máximo. Este valor está en blanco cuando se trabaja sin conexión. El valor es ?? cuando el estado es Con fallo o Conectando. |
Entrada de seguridad Máximo retardo de red observado - Acción | Restablece el valor de Tiempo máximo de reacción de conexión en el controlador (para conexiones de entrada). Este campo aparece atenuado en el modo Fuera de línea o cuando está en línea y el estado no es En ejecución. |
Salida de seguridad Intervalo entre paquetes solicitado (Requested Packet Interval, RPI) | Muestra el RPI de la conexión de salida de seguridad. El RPI está fijado en el Período de la tarea de seguridad. Si el límite de tiempo de reacción de la conexión no es aceptable, debe ajustarse el período de la tarea de seguridad (mediante la vista de propiedades de tarea de seguridad) o ajustar el límite de tiempo de reacción de la conexión avanzada para intentar alcanzar el límite de tiempo necesario. |
Salida de seguridad Límite de tiempo de reacción de la conexión | Muestra el período máximo previsto de paquetes de seguridad de la conexión de salida de seguridad. Si el tiempo máximo de reacción de conexión observado supera el límite de tiempo de reacción de la conexión, se producirá un fallo de conexión. |
Salida de seguridad Máximo retardo de red observado - Tiempo | Muestra el valor generado por el dispositivo de salida para las conexiones de salida de seguridad. El valor predeterminado es 0. El valor de Máximo retardo de red observado se actualiza automáticamente a una velocidad similar a la velocidad utilizada por el Tiempo de exploración máximo. Este valor está en blanco cuando se trabaja sin conexión. El valor es ?? cuando el estado es Con fallo o Conectando. |
Salida de seguridad Máximo retardo de red observado - Acción | Haga clic para restablecer el valor de Tiempo máximo de reacción de conexión en el dispositivo de salida (para conexiones de salida). Este campo aparece atenuado en el modo Fuera de línea o cuando está en línea y el estado no es En ejecución. |
Avanzado | Abre el cuadro de diálogo Configuración de límite de tiempo de reacción de la conexión avanzada para configurar el límite de tiempo de reacción de la conexión. |
Propiedad de la configuración | Indica si el controlador actual posee la configuración del dispositivo actual. El valor se lee directamente desde el dispositivo y solo está disponible en línea. Si se trabaja sin conexión, la etiqueta aparece atenuada y no aparece ningún valor. El valor se actualiza cuando se abre el cuadro de diálogo y cuando se cambia al modo Ejecución o desde él.
|
Actualizar propiedad | Recupera y muestra la información más reciente de la propiedad. |
Restablecer propiedad | Abre el cuadro de diálogo de confirmación de Restablecer propiedad. Si se confirma el restablecimiento de la propiedad, el dispositivo introduce su configuración de fábrica. El dispositivo no tiene propietario. Pasa a ser propiedad del primer creador que configure correctamente el dispositivo. Si el dispositivo tiene conexiones o se ha bloqueado desde RSNetWorx for DeviceNet, se rechaza la solicitud de restablecimiento. Este campo está habilitado cuando la seguridad está protegida para admitir la opción de reemplazo del dispositivo. Este campo aparece atenuado cuando hay ediciones pendientes en las propiedades del dispositivo o cuando se trabaja sin conexión. |
Habilitar firma de configuración | Active esta casilla para habilitar las opciones de Firma de configuración. Si se desactiva la casilla, aparecerá una advertencia y los campos ID , Fecha y Hora aparecerán atenuados. |
ID | En función del dispositivo de seguridad que se configure, se muestra o especifica el número de 32 bits sin signo como valor hexadecimal basado en el ID asociado al dispositivo deseado, tal como se muestra en un programa de configuración externo. Al activar la casilla Habilitar firma de configuración :
Este campo aparece atenuado en los modos Ejecución y Seguridad protegida, y cuando la casilla Habilitar firma de configuración está desactivada. |
Fecha | En función del dispositivo de seguridad que se configure, muestra o especifica la fecha asociada al dispositivo deseado, tal como se muestra en un programa de configuración externo. La fecha debe tener el formato mm/dd/yyyy o dd/mm/yyyy , según la configuración de localización.Al activar la casilla Habilitar firma de configuración :
Este campo aparece atenuado en los modos Programa, Programa remoto y Ejecución remota, y cuando se activa la casilla Habilitar firma de configuración . |
Tiempo | En función del dispositivo de seguridad que se configure, muestra o especifica el tiempo asociado al dispositivo deseado, tal como se muestra en un programa de configuración externo. Al activar la casilla Habilitar firma de configuración :
Este campo aparece atenuado en los modos Programa, Programa remoto y Ejecución remota, y cuando se activa la casilla Habilitar firma de configuración . |
Copiar | Copia el valor de ID, fecha y tiempo de la firma de configuración. |
Pegar | Pega el valor copiado de ID, fecha y tiempo de la firma de configuración. |
Entregue su opinión