Parámetros del cuadro de diálogo Configuración de límite de tiempo de reacción de la conexión avanzada
El cuadro de diálogo
Configuración de límite de tiempo de reacción de la conexión avanzada
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Intervalo entre paquetes solicitado (Requested Packet Interval, RPI) | Introduzca el intervalo entre paquetes solicitado. Es el período (en ms) en el que se actualizan los datos en una conexión. Por ejemplo, un dispositivo de entrada produce datos en el RPI que asigne. Para cambiar el RPI, el dispositivo debe estar fuera de línea o estar en línea en modo Programa. Puede modificar este valor en la vista Seguridad . |
Multiplicador de tiempo de espera | Introduzca el número de RPI de espera de un paquete antes de declarar un tiempo de espera. Esto equivale al número de mensajes que se pueden perder antes de declarar un error de conexión. El valor 1 indica que no se pierden mensajes, ya que debe haber un paquete por cada intervalo de RPI. El valor 2 indica que es posible que se haya perdido un mensaje. Es decir, siempre que se vea un paquete cada dos intervalos RPI, no se produce ningún tiempo de espera. |
Multiplicador de retardo de red | Permite reducir el límite de tiempo de reacción de la conexión en casos en los que el tiempo de transporte de un mensaje es considerablemente menor que el valor de RPI. Este valor se muestra en porcentaje. El rango válido está comprendido entre 10 y 600. El valor predeterminado es 200. |
Límite de tiempo de reacción de la conexión | Muestra el período previsto de paquetes de seguridad de la conexión asociada. Si el tiempo máximo de reacción de conexión supera en algún momento el límite de tiempo de reacción, se producirá un fallo de conexión. Este valor se calcula y se redondea a los 128 microsegundos más cercanos. En las conexiones de entrada, el límite de tiempo de reacción de la conexión = RPI de entrada x (multiplicador de tiempo de espera + multiplicador de retardo de red). En las conexiones de salida, el límite de tiempo de reacción de la conexión = período de la tarea de seguridad x (multiplicador de tiempo de espera + multiplicador de retardo de red - 1). |
Entregue su opinión