Parámetros de la vista Tarjeta SD (socket de medios extraíbles)
Utilice la vista
Tarjeta SD
para que la tarjeta SD pueda copiar los archivos de configuración en la tarjeta SD. Estos parámetros no están disponibles cuando está fuera de línea o cuando se produce un error de comunicación en el dispositivo.Para los dispositivos dúplex, puede ver las configuraciones del Módulo A y el Módulo B. Los valores mostrados quedan en blanco en estas condiciones:
- Hay una desigualdad de tipo de dispositivo.
- Se produce un tiempo de espera al obtener la identidad de un dispositivo.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Estado de la tarjeta SD | Muestra el estado de la tarjeta SD. Los valores disponibles son:
|
Tarjeta SD bloqueada | Muestra si la tarjeta SD está bloqueada. Los valores disponibles son:
|
Habilitar tarjetas SD | Seleccione si desea habilitar la ranura de la tarjeta SD. La opción Habilitar tarjetas SD está deshabilitada si el dispositivo está en modo de protección explícito. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Escribe las ediciones pendientes en el dispositivo. |
Entregue su opinión