Recuperar y mostrar los datos más recientes del dispositivo

En la ficha correspondiente al dispositivo, las vistas que están asociadas a los perfiles de complemento no se actualizan automáticamente con los datos más recientes del dispositivo. Aparece un enlace
Actualizar
que le permite actualizar manualmente los datos. Utilice este enlace para recuperar y mostrar los datos más recientes del dispositivo.
CONSEJO:
Si realizó cambios en los datos desde la ficha del dispositivo, escriba los datos en el dispositivo antes de seleccionar
Actualizar
. Todos los cambios que no se hayan escrito en el dispositivo se perderán si selecciona
Actualizar
antes de seleccionar
Establecer
.
Para recuperar y mostrar los datos más recientes del dispositivo
  • En la ficha del dispositivo, dentro de la vista donde está consultado información, seleccione
    Actualizar
    .
    Se recuperan y se muestran los datos más recientes del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal