Restablecer un dispositivo

Si el dispositivo necesita regresar a su estado encendido, en la vista
Información del dispositivo
aparecerá el enlace Restablecer. Puede usar el enlace para emular el ciclo de apagado y encendido.
IMPORTANTE:
Al restablecer el dispositivo, se interrumpe la conexión con el dispositivo y con cualquier otro dispositivo conectado a través de este. También se pueden interrumpir las conexiones de otros controladores. Antes de continuar, asegúrese de que una interrupción de la conexión en este momento no suponga un problema. No interrumpa la conexión en un dispositivo que se está usando actualmente para controlar.
Para restablecer un dispositivo
  1. En la vista
    Información del dispositivo
    , seleccione
    Restablecer dispositivo
    .
  2. Aparece un mensaje indicando que se interrumpirá la conexión y pidiendo que se apliquen los cambios. Seleccione
    Ayuda
    si necesita más detalles sobre cómo afecta esta interrupción al comportamiento del sistema. De lo contrario, seleccione
    Sí
    para restablecer el dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal