Parámetros de la vista Información general
La vista
Información general
incluye estos parámetros.
CONSEJO:
Los parámetros disponibles en la vista
Información general
se basan en el dispositivo que se está configurando. Los parámetros que no se aplican al dispositivo permanecen ocultos.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Serie | Muestra la serie del dispositivo. |
Revisión | Muestra las revisiones principal y menor del dispositivo. |
Codificación electrónica | Muestra la codificación electrónica utilizada por el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error. Los valores válidos son:
Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control Logix5000 , publicación LOGIX-AT001. |
Conexión | Muestra el tipo de conexión y el formato de comunicación. |
Conexión de bastidor | Muestra la conexión para comunicarse con los dispositivos de E/S del chasis remoto. Los valores válidos son:
|
Datos de entrada/Datos de salida | Muestra el tipo de datos de entrada y salida del dispositivo. |
Formato de datos | Muestra el tipo de datos transferido entre el dispositivo y el controlador. |
Contadores | Muestra el número de contador del dispositivo. |
Tamaño del chasis | Muestra el tamaño del chasis del dispositivo. |
Configurado por | Muestra la entidad que configura el dispositivo. |
Puntos de lámpara de silenciación | Muestra los puntos de lámpara de silenciación del dispositivo. |
Definición del dispositivo | Abre el cuadro de diálogo Definición del dispositivo para cambiar la revisión, la codificación electrónica y otros valores específicos del dispositivo. |
Número de red de seguridad | Introduzca un número de 48 bits para impedir que se acepten solicitudes de conexión que un dispositivo de puente haya dirigido incorrectamente. Los dispositivos de seguridad conectados al mismo dispositivo de puente no tienen por qué estar necesariamente en la misma red de seguridad; pueden tener números de red de seguridad distintos. Elija entre los dos formatos siguientes.
Este campo aparece atenuado en los modos Ejecución, Seguridad bloqueada y Firma de seguridad. |
Entregue su opinión