Indicadores de identidad y estado del dispositivo

Los indicadores de identidad y estado del dispositivo se encuentran en la parte superior de cada vista de la ficha de perfil del dispositivo. Los parámetros disponibles varían en función del dispositivo:
Indicador de identidad de dispositivo
Parámetro
Descripción
Número de catálogo
Muestra el número de catálogo del dispositivo.
Nombre
Muestra el nombre del dispositivo especificado en
Definición del dispositivo
.
Primario
Muestra el nombre del dispositivo primario.
En el caso de un controlador o de un dispositivo independiente sin un dispositivo primario, se muestra
<Ninguno>
. En el caso de un dispositivo secundario que se encuentre en el chasis local del primario o conectado al puerto EtherNet de este, se muestra
Local
.
Ranura (si se admite)
Muestra el número de ranura donde se encuentra el dispositivo.
Dirección IP (si se admite)
Muestra la dirección IP del dispositivo.
Dirección EtherNet/IP en el armario (si se admite)
Muestra la dirección única del bus de descarga para los dispositivos del ecosistema en el armario.
Nombre de host (si se admite)
Muestra el nombre de dominio donde reside el dispositivo.
Canal (si se admite)
Muestra el número del canal donde reside el dispositivo.
Nodo (si se admite)
Introduzca el número del nodo donde se encuentra el dispositivo.
Indicador de estado del dispositivo
Parámetro
Descripción
Conexión del controlador
Muestra el estado de conexión entre el controlador y el dispositivo. Entre los posibles valores se incluyen:
  • En espera
    . No se ha realizado una conexión con este dispositivo debido a uno de los siguientes motivos relacionados con el dispositivo primario, que suele ser un puente o un adaptador:
    • El elemento primario todavía no ha establecido una conexión.
    • El elemento primario está inhibido.
    • El elemento primario tiene fallos.
  • Con fallo
    . El controlador no puede comunicarse con el dispositivo.
  • Validando
    . Estado transitorio antes de conectarse al dispositivo.
  • Conectando
    . Estado que se produce al establecer una conexión con el dispositivo.
  • Apagando
    . Las conexiones con el dispositivo se están cerrando.
  • Inhibido
    . La conexión con el dispositivo está inhibida.
  • En ejecución
    . El dispositivo se está comunicando y todo funciona según lo esperado.
  • Configurando
    . El controlador está configurando el dispositivo.
  • En espera
    . Estado transitorio que ocurre al apagar la conexión con el dispositivo.
  • Fuera de línea
    . No está conectado con el controlador.
  • Creando
    . El controlador está creando la conexión con el dispositivo.
  • Desconocido
    . No se puede recuperar el estado de conexión entre el controlador y el dispositivo.
  • Eliminado
    . Este dispositivo se ha eliminado localmente o lo ha eliminando otra sesión.
  • Reconfigurando
    . La información de configuración se está descargando en el dispositivo otra vez.
  • Actualización de firmware
    . El controlador está actualizando el firmware del dispositivo.
Todos estos estados de conexión del controlador, a excepción de
Fuera de línea
, solo están disponibles si el software host está conectado al controlador.
Estado del dispositivo
Muestra el estado del dispositivo. Entre los posibles valores se incluyen:
  • Aceptar
    .
  • Con fallo
    . Este estado solo se muestra cuando
    Conexión del controlador
    está
    En espera
    ,
    Con fallo
    o
    Desconocido
    .
El campo de estado del dispositivo solo se ve cuando el software host está conectado al controlador.
Conexión del controlador host
Muestra el estado de la conexión entre el software host y el controlador. Entre los posibles valores se incluyen:
  • Conectado
    . El software host está en línea con el controlador.
  • No conectado
    . El software host está fuera de línea con el controlador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal