Parámetros de la vista Visualización
Utilice la vista
Mostrar
para configurar el objeto de visualización. Los parámetros están disponibles cuando el software está en línea y no hay errores de comunicación en el perfil del dispositivo.Para los dispositivos dúplex, puede ver las configuraciones del Módulo A y el Módulo B. Los valores mostrados quedan en blanco en estas condiciones:
- Hay una desigualdad de tipo de dispositivo.
- Se produce un tiempo de espera al obtener la identidad de un dispositivo.
La vista
Mostrar
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Permitir mostrar LCD para mensajes que no son del sistema | Seleccione este parámetro para que aparezcan mensajes que no sean del sistema. Este parámetro está deshabilitado si el dispositivo está en modo de protección explícito. |
Mostrar mensajes de configuración de red | Seleccione este parámetro para mostrar mensajes de configuración de red. Este parámetro está disponible cuando se selecciona Permitir mostrar LCD para mensajes que no son del sistema .Este parámetro está deshabilitado si el dispositivo está en modo de protección explícito. |
Mostrar mensajes sin categoría | Seleccione este parámetro para mostrar mensajes sin categoría. Los mensajes sin categoría son todos los mensajes no incluidos en los mensajes de configuración de red y que no son del sistema. Este parámetro está disponible cuando se selecciona Permitir mostrar LCD para mensajes que no son del sistema .Este parámetro está deshabilitado si el dispositivo está en modo de protección. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Escribe las ediciones pendientes en el dispositivo. |
Entregue su opinión