Parámetros de la vista Información del dispositivo

La vista
Información de dispositivo
incluye estos parámetros.
CONSEJO:
No se muestran datos en línea cuando el dispositivo se está creando o está en el modo fuera de línea. Los parámetros y los valores se basan en el dispositivo que se va a configurar. Los parámetros y los valores que no se aplican al dispositivo permanecen ocultos.
Parámetro
Descripción
Identificación
Muestra información que identifica al dispositivo:
  • Proveedor
  • Tipo de producto
  • Nombre de producto
    (leer desde el dispositivo)
  • Número de catálogo
  • Serie
  • Revisión
  • Código del producto
  • Número de serie
  • Fecha de fabricación
  • Número de garantía
Estado: Fallo mayor/menor
Muestra si existe un fallo mayor o menor.
Estos son los valores disponibles para un dispositivo digital:
  • Fallo de EEPROM
  • Fallo del backplane
  • Ninguno
Estos son los valores disponibles para un dispositivo analógico:
  • Com. Perdida con propietario
  • Fallo del canal
  • Ninguno
Estos son los valores disponibles para otros dispositivos:
  • Ninguno
  • Irrecuperable
  • Recuperable
Estado: Estado interno
Muestra el estado operativo actual del dispositivo. Entre los posibles valores se incluyen:
  • Autoprueba
  • Actualización de Flash
  • Fallo de comunicación
  • Sin conexión
  • Configuración de Flash incorrecta
  • Fallo mayor
  • Modo Ejecución
  • Modo Programa
  • (16#xxxx) desconocido
Consejo: Si se ha seleccionado un dispositivo erróneo en
Añadir dispositivo
, se mostrará un valor hexadecimal. Solo se facilita una descripción textual de este estado cuando la identidad del dispositivo proporcionado coincide con el dispositivo real.
Estado: Configurado
Indica si el dispositivo fue configurado por el controlador propietario conectado a él.
Cuando se configura el dispositivo, sigue configurado hasta que se restablece o hasta que se conecta o se desconecta la alimentación eléctrica, aunque el propietario finalice la conexión con el dispositivo.
Esta información solo se aplica a los dispositivos de E/S y no a adaptadores, escáneres, puentes u otros dispositivos de comunicación.
Estado: Con propietario
Muestra
Con propietario
o
No
para indicar si el dispositivo es propiedad de un controlador.
Esta información solo se aplica a los dispositivos de E/S y no a adaptadores, escáneres, puentes u otros dispositivos de comunicación.
Estado: Identidad de dispositivo
Muestra si el dispositivo físico coincide o no con la configuración en la vista
Información general
.
  • Coincidencia
    . El dispositivo físico coincide con lo especificado en la vista
    Información general
    , y todo lo siguiente debe coincidir:
    • Proveedor
    • Tipo de dispositivo
      (la combinación de tipo de producto y código de producto de un proveedor en particular)
    • Revisión principal
  • Desigualdad
    . Si el dispositivo físico no coincide con lo especificado en la vista
    Información general
    .
Consejo: La identidad del dispositivo no tiene en cuenta los ajustes de
Codificación electrónica
ni de
Revisión menor
en la vista
Información general
. Los dispositivos genéricos, como el dispositivo 1756-dispositivo, siempre muestran una desigualdad porque la clave genérica configurada no coincide con ningún dispositivo receptor.
Estado: Modo de protección
Muestra la protección del dispositivo cuando está en línea. El modo de protección depende del dispositivo y puede incluir:
  • Explícito
  • Implícito
  • Ninguno
Consejo: Cuando el dispositivo está fuera de línea o si se produce un fallo de comunicación en el dispositivo, el campo está en blanco.
Hora coordinada del sistema (Coordinated System Time, CST) - Hardware del temporizador (cuando está habilitado)
Muestra si el funcionamiento del hardware del temporizador es
Correcto
o tiene un
Fallo
.
Hora coordinada del sistema (Coordinated System Time, CST) - Temporizador sincronizado (cuando está habilitado)
Muestra
Sí
o
No
para indicar si la hora del dispositivo está coordinada con el maestro.
Diagnóstico
Abre el cuadro de diálogo
Diagnóstico de dispositivo
para obtener información de diagnóstico.
Borrar fallos
Borra el fallo mayor actual y el fallo menor actual del dispositivo.
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Localizador de dispositivos
Abre el cuadro de diálogo
Localizador de dispositivos
para especificar la duración del parpadeo con el fin de identificar el dispositivo.
Restablecer dispositivo
Se inicia una operación de restablecimiento en el dispositivo que devuelve el dispositivo a su estado de encendido mediante la emulación del ciclo de apagado y encendido.
IMPORTANTE: Al restablecer un dispositivo, se cierran todas las conexiones al dispositivo y las que pasan por él, lo que puede ocasionar una pérdida de control.
Consejo:
  • Algunos dispositivos pueden devolver un error si se intenta realizar una solicitud de restablecimiento.
  • Un controlador no se puede restablecer.
  • Los dispositivos compatibles con la seguridad pueden restablecerse si el dispositivo se ha configurado utilizando una conexión segura. De lo contrario, pueden devolver un error si intenta restablecerlos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal