Parámetros de la vista Puntos (dispositivos de salida)

La vista
Puntos
de los dispositivos de salida incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Punto
Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración.
Estado de salida durante
Modo Programa
Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa. Mientras esté en modo Programa, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta de la siguiente manera:
  • Desactivado
    : La salida es 0 o Desactivado
  • Activado
    : La salida es 1 o Activado
  • Retener
    : La salida conserva el último estado
Estado de salida durante
Modo Fallo
Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo pasa a modo Fallo de comunicaciones.
  • Desactivado
    : La salida es 0 o Desactivado
  • Activado
    : La salida es 1 o Activado
  • Retener
    : la salida conserva el nivel actual
Estado de salida de modo Fallo
Duración
Determina el tiempo durante el cual se retiene el Valor de fallo antes del Estado de fallo final.
Consejo: Los dispositivos 5069-OW4I y 5069-OX4I no admiten este parámetro.
Estado de salida de modo Fallo
Estado final
Determina si el dispositivo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración del estado de salida de modo Fallo. El estado final predeterminado es Desactivado. Si elige Para siempre para la Duración, no podrá seleccionar un estado final. El dispositivo conserva su estado de modo Fallo actual.
Consejo: Los dispositivos 5069-OW4I y 5069-OX4I no admiten este parámetro.
Estado de salida cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa
Determina la acción de salida si la comunicación falla en el modo Programa.
  • Dejar las salidas en el estado de modo Programa
  • Cambiar las salidas al estado del modo Fallo
Habilitar diagnóstico sin carga
Determina si la detección sin carga está habilitada. Sin carga detecta si un cableado de señal se ha desconectado de uno de sus terminales o si se ha extraído el RTB.
Diagnóstico
Abre
Diagnóstico de Puntoxx
para obtener información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal