Parámetros de la vista de alarmas de potencia del sistema
Los ajustes de la vista
Alarmas
le permiten habilitar o deshabilitar las alarmas de potencia del sistema de 24 V, así como establecer los límites de voltaje alto y bajo para activar las alarmas de potencia del sistema. La vista Alarmas
incluye estos parámetros.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Habilitar alarmas de potencia del sistema | Determina si se habilitan o se deshabilitan las alarmas de potencia alta o baja del sistema. Desmarque la casilla Habilitar alarmas de potencia del sistema para deshabilitar las alarmas. Cuando se deshabilitan las alarmas, los Límites de alarma de potencia del sistema alta y baja no están disponibles. |
Límite de alarma de potencia del sistema alta | Establece la activación de la alarma de potencia del sistema alta. Cuando el voltaje supere este valor, se activará la alarma de potencia del sistema alta. |
Límite de alarma de potencia del sistema baja | Establece la activación de la alarma de potencia del sistema baja. Cuando el voltaje sea inferior a este valor, se activará la alarma de potencia del sistema baja. |
Entregue su opinión