Configurar las propiedades de alarma de potencia del sistema
Configure las propiedades de alarma para activar las alarmas de potencia del sistema cuando la potencia del sistema se encuentre por encima o por debajo de los límites alto y bajo de voltaje.
Para configurar las propiedades de alarma de potencia del sistema
- En la ficha del dispositivo, seleccioneAlarmas.
- En la vistaAlarmas, seleccioneHabilitar alarmas de potencia del sistemasi aún no está seleccionada para habilitar las alarmas de potencia del sistema.
- En el cuadroLímite de alarma de potencia del sistema alta, escriba el voltaje máximo permitido antes de activar la alarma de potencia del sistema alta.
- En el cuadroLímite de alarma de potencia del sistema baja, escriba el voltaje mínimo permitido antes de activar la alarma de potencia del sistema baja.
Entregue su opinión