Configurar propiedades de puntos de entrada individuales

Configure las propiedades del punto de entrada individual para eliminar los picos o las oscilaciones de alta frecuencia de las señales de entrada de ese punto.
Para configurar las propiedades de puntos de entrada individuales
  1. En la ficha del dispositivo, expanda
    Puntos
    y, a continuación, seleccione un punto individual.
  2. En la vista
    Puntoxx
    , rellene los parámetros y seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal