Parámetros de la vista Límites
La vista
Límites
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Fijación alta | El valor máximo que la salida puede tener en el proceso, que se encuentra en un rango de -1.0E11 a 1.0E11. El valor predeterminado es 100. Este valor debe ser superior al valor de Fijación baja . Si se solicita una salida por encima del límite alto, se establece la alarma HLimit y la señal de salida permanece en el límite alto configurado. |
Fijación baja | El valor mínimo que la salida puede tener en el proceso, que se encuentra en un rango de -1.0E11 a 1.0E11. El valor predeterminado es 0. Este valor debe ser inferior al valor de Fijación alta . Si se solicita una salida por debajo del límite bajo, se establece la alarma LLimit y la señal de salida permanece en el límite bajo configurado. |
Deshabilitar todas las alarmas | Deshabilita todas las alarmas cuando no se van a usar alarmas. |
Enclavar alarmas de fijación | Deja que la alarma de fijación siga enclavada. Esto puede ser útil si es necesario que un operador confirme las condiciones de la alarma. |
Rampa en modo Ejecución | Habilita la rampa de salida en el modo Ejecución. Limita los cambios de salida al régimen en rampa máximo durante el modo Ejecución. |
Rampa a modo Programa | Habilita la rampa de salida al cambiar al modo Programa. Los cambios de salida se limitarán al régimen en rampa máximo al cambiar al valor del programa. |
Rampa a modo Fallo y Estado de fallo final | Habilita la rampa de salida al cambiar al modo Fallo o al estado de fallo final. Los cambios de salida se limitarán al régimen en rampa máximo al cambiar al valor de fallo o al estado final de fallo. |
Régimen en rampa | El valor del régimen en rampa, el cual define el régimen máximo al que la salida puede cambiar en unidades de ingeniería/segundo. |
Enclavar alarma de régimen | Deja que la alarma de régimen siga enclavada. Esto puede ser útil si es necesario que un operador confirme las condiciones de la alarma. |
Habilitar detección sin carga | Permite detectar si una carga se ha desconectado. |
Entregue su opinión