Configurar propiedades de canales de entrada individuales

Configure las propiedades de un canal de entrada individual para definir la escala y el filtrado del canal.
Para configurar las propiedades de canales de entrada individuales
  1. En la ficha del dispositivo, expanda
    Canales
    y, a continuación, seleccione un canal individual.
  2. En la vista
    Canal0x
    , rellene los parámetros y seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal