Ver calibración del canal actual
Utilice la vista
Calibración
para ver el estado de calibración actual del dispositivo cuando está en línea con el controlador, incluido lo siguiente:- Número de canales
- Fecha de la última calibración correcta del dispositivo
- Rango de calibración del canal
- Ganancia de calibración del canal
- Desplazamiento de calibración del canal
- Estado de calibración del canal
Para ver la calibración del canal actual
- En la ficha del dispositivo, seleccioneCalibración.
- En la vistaCalibración, consulte la calibración del canal actual.
Entregue su opinión