Asistente de calibración

Utilice este asistente para calibrar los dispositivos analógicos. Para realizar el proceso de calibración, el dispositivo debe estar en línea con el controlador y se debe seleccionar al menos un canal.
Aunque la finalidad del calibrado es la misma para los dispositivos analógicos de entrada y de salida, los procedimientos difieren a fin de mejorar la precisión y la capacidad de repetición del dispositivo.
  • Al calibrar dispositivos de entrada, se utilizan calibradores de corriente, voltaje u ohmios con el fin de enviar una señal al dispositivo para calibrarlo.
  • Al calibrar dispositivos de salida, utilice un multímetro digital (Digital Multimeter, DMM) para medir la señal procedente del dispositivo.
Estas son las opciones disponibles en el
Asistente de calibración
:
  • Calibrar los canales en grupos
    • Utilice esta opción para aplicar una señal de referencia a todos los canales seleccionados al mismo tiempo.
    • Entre en el modo Calibración.
    • Adjuntar señales de referencia baja a todos los canales seleccionados
    • Tome una muestra de todos los canales seleccionados.
    • Asigne una señal de referencia alta a todos los canales seleccionados.
    • Tome una muestra de todos los canales seleccionados.
  • Calibrar los canales uno a uno
    • Utilice esta opción para aplicar una señal de referencia a los canales seleccionados uno a uno y luego pasar al siguiente canal.
    • Entre en el modo Calibración.
    • Asigne una señal de referencia baja al primer canal seleccionado.
    • Tome una muestra del primer canal seleccionado.
    • Asigne una señal de referencia alta al primer canal seleccionado.
    • Tome una muestra del primer canal seleccionado.
    • Asigne señales de referencia baja y de referencia alta a cada uno de los canales seleccionados restantes.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal