Parámetros del Asistente de calibración

El
Asistente de calibración
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración.
Calibrar
Identifica los canales para la calibración.
Active la casilla de verificación del canal que desea calibrar.
Rango de calibración
Muestra el valor actualmente configurado del canal.
  • Entre 0 mA y 20 mA
    cuando el
    Tipo de entrada
    es Corriente.
  • De -10 V a 10 V
    cuando el
    Tipo de entrada
    es Voltaje.
Ganancia de calibración
Muestra los valores de ganancia de calibración que indica el dispositivo.
Desplazamiento de calibración
Muestra los valores con signo que indica el dispositivo.
Estado de calibración
Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración.
Referencia baja
Muestra el valor de la señal de referencia baja del canal.
Referencia alta
Muestra el valor del origen de referencia alta en función de la configuración del canal.
Referencia registrada
Indica los valores de salida medidos.
Para obtener una precisión de multímetro, consulte el Manual del usuario.
Estado
Muestra el valor que se lee durante la calibración de los canales habilitados.
  • Correcto
    indica que la señal de referencia se encuentra en el rango aceptable.
  • Error
    Indica que la señal de referencia no se encuentra en el rango aceptable.
Si
Estado
muestra
Error
, realice las acciones correspondientes según sea necesario:
  • Para los dispositivos de salida, mida e introduzca de nuevo los valores de referencia registrados para los canales con errores y, a continuación, seleccione
    Reintentar
    .
  • Para los dispositivos de entrada, determine si hay errores en los canales y seleccione
    Reintentar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal