Parámetros de la vista Calibración
La vista
Calibración
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración. |
Rango de calibración | Muestra el valor actualmente configurado del canal. Los valores se muestran en función del Tipo de entrada seleccionado:
|
Ganancia de calibración | Muestra la ganancia de calibración que indica el dispositivo. |
Desplazamiento de calibración | Muestra el desplazamiento en unidades que indica el dispositivo (mA, ohmios, mV o V). |
Fecha de última calibración | Muestra la fecha de última calibración del canal. La hora y la fecha indicadas aquí se basan en la hora del equipo que ejecuta la aplicación. |
Estado de calibración | Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
|
Iniciar calibración | Seleccione esta opción para iniciar el proceso de calibración. Iniciar calibración se activa cuando el dispositivo está inhibido y en línea con el controlador, y se ha seleccionado al menos un canal para iniciar el proceso de calibración. |
Entregue su opinión