Parámetros de la vista Alarmas
La vista
Alarmas
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Deshabilitar todas las alarmas | Evita que el dispositivo genere una de las cuatro alarmas de proceso (LL, L, H y HH) o la alarma de régimen, e impide el acceso a cualquiera de las propiedades de configuración de alarmas. |
Enclavar alarmas de proceso | Indica al dispositivo que enclave una o las cuatro alarmas de proceso (LL, L, H y HH) después de que la alarma se haya activado, aun cuando la condición que provocó que la alarma se activara haya desaparecido. |
Límite alto alto | Establece el punto de activación en unidades de ingeniería. HHAlarm se establece en 1 cuando la señal de entrada supera este límite. |
Límite alto | Establece el punto de activación en unidades de ingeniería. HAlarm se establece en 1 cuando la señal de entrada supera este límite. |
Límite bajo | Establece el punto de activación en unidades de ingeniería. LAlarm se establece en 1 cuando la señal de entrada cae por debajo de este límite. El límite de alarma baja debe ser mayor o igual que el límite bajo bajo, pero menor que el límite alto. |
Límite bajo bajo | Establece el punto de activación en unidades de ingeniería. LLAlarm se establece en 1 cuando la señal de entrada cae por debajo de este límite. El límite de alarma baja debe ser mayor o igual que el límite bajo bajo, pero menor que el límite alto. |
Banda muerta | Permite que los bits de estado de la alarma de proceso permanezcan establecidos (aunque la condición de la alarma haya desaparecido), siempre y cuando los datos de canal estén dentro de los signos más y menos de valor de banda muerta de la alarma de proceso. Este valor de Banda muerta se especifica en unidades de ingeniería. |
Habilitar enclavamiento de alarma de régimen | Enclava la alarma de régimen, lo que hace que no se borre hasta que se desenclave expresamente. |
Límite de alarma de régimen | Se establece si el régimen de cambio entre las muestras de entrada de este canal supera el régimen que se especifica en este campo en unidades de ingeniería. |
Entregue su opinión