Máscara de subred no válida
Máscara de subred no válida.
Las direcciones de la máscara de subred son 0.0.0.0 o una dirección que conste de bits consecutivos establecidos en 1, empezando por el bit alto del primer octeto, el bit 31 de la dirección, hasta el bit 1 de la dirección.
Cuando un bit se establece en 0, establezca todos los bits restantes en la dirección a 0.
Establezca siempre el bit 0 en la dirección en 0.
Las direcciones de máscara de subred válidas incluyen:
- 0.0.0.0
- 128.0.0.0
- 192.0.0.0
- 224.0.0.0
- 240.0.0.0
- 248.0.0.0
- 252.0.0.0
- 254.0.0.0
- 255.0.0.0
- 255.128.0.0
- 255.192.0.0
- 255.224.0.0
- 255.240.0.0
- 255.248.0.0
- 255.252.0.0
- 255.254.0.0
- 255.255.0.0
- 255.255.128.0
- 255.255.192.0
- 255.255.224.0
- 255.255.240.0
- 255.255.248.0
- 255.255.252.0
- 255.255.254.0
- 255.255.255.0
- 255.255.255.128
- 255.255.255.192
- 255.255.255.224
- 255.255.255.240
- 255.255.255.248
- 255.255.255.252
- 255.255.255.254
Entregue su opinión