Nombre de host

El nombre de host es el nombre único que identifica a un equipo en una red.
En Internet, el nombre de host tiene el formato comp.xyz.net. Si solo hay un sitio de Internet, el nombre de host coincide con el de dominio.
Si un equipo aloja más de un sitio de Internet, puede que el equipo tenga más de un nombre de host, por ejemplo, home.xyz.net y comp.xyz.net). En este caso, home y comp son nombres de host y xyz.net es el nombre de dominio.
Caracteres válidos:
  • El rango de números es de 0 a 9
  • Caracteres alfabéticos en el rango de A a Z (mayúsculas o minúsculas)
  • Guion
  • Punto
  • Máximo de 48 caracteres ASCII válidos
  • No utilice ni puntos ni guiones para los caracteres primero y último
  • Utilice solo caracteres alfabéticos en la última parte
  • No utilice dos puntos consecutivos
Ejemplos de nombres de host válidos:
  • HostName.com
  • HostName
  • HostName.123
  • Host-2-Name.com
  • HostName.DomainName.com
  • Host123Name456.789DomanName000.com
Ejemplos de nombres de host no válidos:
  • .HostName.com
  • HostName.com.
  • HostName..com
  • HostName.com-
  • 123.com
  • 1234567890
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal