Nombre de dominio
Caracteres válidos:
- El rango de números es de 0 a 9
- Caracteres Alfa dentro del rango de A a Z (mayúsculas o minúsculas)
- Guion
- Punto
- Máximo de 48 caracteres ASCII válidos
- No utilice ni puntos ni guiones para los caracteres primero y último
- Utilice solo caracteres alfabéticos en la última parte
- No utilice dos puntos consecutivos
Formato de nombre de dominio válido:
- a.b.c.d
- a.b.c
- a.b
- a
Ejemplos de nombres de dominio válidos:
- xyz.xxx.yyy.com
- 123.xxx.yyy.com
- 123.123.123.com
- 123.123.com
Ejemplos de nombres de dominio no válidos:
- 123.345.789.123
- 1234567890
- 123.
- .467
- 123..com
Entregue su opinión