Loading
Comunicado de Prensa
Recent ActivityRecent Activity

A la vanguardia en mitigación de riesgos e impacto económico en la industria pesada

Las industrias pesadas necesitan estar siempre a la vanguardia tecnológica y contar con equipos altamente especializados para mantener la eficiencia.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un trabajador usa una computadora portátil con una planta petroquímica en la noche en el fondo.

Las industrias de petróleo y gas, minería, metales y cemento, deben tener la capacidad para mantenerse en permanente situación de vanguardia tecnológica, seguridad y políticas medioambientales. Para lograrlo requieren contar con equipos diseñados específicamente para sus sectores, los cuales deben tener un funcionamiento con altos índices de eficiencia.

Rockwell Automation ofrece soluciones a los problemas relacionados con estos sectores. Las soluciones son robustas y fiables, adaptadas a los equipos en entornos de alta temperatura y corrosión. Durante Automation Fair 2022, María Alejandra Meza, Global Commercial Program Manager, detalló que se enfocan en 4 puntos fundamentales.

El primero es el diseño, el cual se involucra con los proyectos en etapa inicial y en conceptualización para mitigar errores y riesgos al momento de empezar a funcionar la planta. Se utilizan plataformas de software, el trabajo por grupos, librerías preconstruidas para la industria y softwares de simulación y emulación para los procesos.

A su vez, se da la integración del proceso de potencia y seguridad. Se especifican protocolos universales de comunicación con dispositivos de entrada, salida y de seguridad, fundamental en todo el proceso. Después, se encuentra la parte de operación. Se visualiza el proceso productivo en tiempo real, el software recaba la información. También, se obtienen los diagnósticos mostrados en los dispositivos, los cuales se especifican desde el proceso de diseño.

El siguiente punto es la optimización, donde se buscan las áreas de oportunidad para la mejora del proceso y del impacto económico. En este sentido, se cuentan con modelos predictivos de control o gemelos digitales, alimentados por la información en tiempo real. Alejandra Meza comenta: “la optimización de costos y recursos esta tácita dentro de la optimización de procesos”.

Por último, cuentan con el área de expansión. A través de plataformas de comunicación abiertas integran diferentes datos a los sistemas de información ya existentes. Con el aprovechamiento de la transformación digital y de los datos comunes en los procesos y estructuras ya instalados, se crecen la infraestructura y los procesos.

Alejandra Meza explica: “la ciberseguridad en los procesos industriales se vuelve más relevante. Ya no solo es si me van a hackear, sino el cuándo”. Es por ello que la industrias deben invertir en seguridad y estar preparadas para combatir estas amenazas generadas en el mundo digital.

Publicado 12 de diciembre de 2022

Temas: Hardware Software

Acerca de Rockwell Automation


Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es una empresa líder a nivel mundial en la automatización industrial y la transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para ampliar lo que es posible a nivel humano, con el fin de hacer un mundo más productivo y más sustentable. Con sede en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation emplea a alrededor de 27,000 solucionadores de problemas que se dedican a nuestros clientes en más de 100 países al cierre del ejercicio fiscal 2024. Para saber más acerca de cómo estamos haciendo realidad "The Connected Enterprise” en la industria, visite www.rockwellautomation.com.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias de industria, liderazgo y otras informaciones directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase
Artículos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Mitigación de riesgos e impacto económico en la industria pesada Chevron RightChevron Right